This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74901:通过 PWM 实现电压裕量

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS74901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229745/tps74901-realize-voltage-margining-by-pwm

器件型号:TPS74901

嗨、团队,

我想知道 TPS74901是否通过 PWM 支持电压裕量调节? 谢谢

此致,
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailiang:

    我不确定我是否理解您提供的原理图。 是否打算切换 LDO 的 EN 引脚以实现电压裕量? 为什么可调 LDO 的反馈被连接到一个单独的控制器而不是器件本身?  

    谢谢。

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick J ü,

    客户希望通过 PWM 和外部电路调节输出电压。 通常情况下、它们将使用 UCDxx 的 PWM 来调节直流/直流稳压器的输出电压。 是否可以对 TPS74901实现这一点?

    此致,
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailiang:

    LDO 无法实现这一点。 切换 EN 引脚不会产生更改调节点的效果。 通常、当客户想要使用 MCU 调节输出电压时、他们使用 DAC 来实现此目的。 请参阅下面介绍具体操作方法的文章。

    https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/precisionhub/posts/give-your-voltage-regulator-the-margin-it-deserves 

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick J ü,

    我不会 切换 EN 引脚。 我说的是 通过 FB 引脚更改输出。 这似乎与 DAC 方法的原理相同。 你有什么意见吗?

    此致、
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailiang:

    那么、原理图中显示的其他脉冲信号是什么? 这是否不相关? 一般来说、我想您所描述的内容可以正常工作、但会受到开关频率和负载的限制。 当输出电压切换到较低的电压时、输出通过负载放电、因此与切换到较高电压时相比、所需的时间可能要长得多。 该值可能为毫秒级、因此已经限制了在电压之间切换的速度。 我不熟悉 UCD90xx;什么是 PWM 频率?  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick J ü,

    很抱歉误导你。 这个图是直流/直流转换器的原理图、红色 PWM 是直流/直流转换器的开关信号。 对于 LDO、频率应该是0、或者不相关。 UCDxx 中的可用频率如下

     FPWM 引脚为500e6Hz;
     PWM3和 PWM4引脚为15.625e6Hz。

    此致、
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailiang:

    不用担心。 我不确定、因为我从未针对 LDO 测试过此场景、但我认为这样做不可行。 如果您不断改变 FB 电压、器件将在尝试增大和减小其输出之间不断翻转。 我认为这不会产生纯净的输出。 DAC 方法是一种更加干净的解决方案。  


    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick J ü,

    您可以看到 R3、R4和 C1形成了一个滤波器。 看起来它应该起作用。 您是否具备有助于测试和验证的条件?

    此致,
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailiang:

    我明白您想用滤波器做什么了。 我认为我描述的问题会随着设定点的变化而持续存在、因为无论滤波器的大小如何、仍然会有一些纹波、该纹波将持续使 FB 电压超出其设定点。 因此、器件永远不会处于正确的调节状态。 我担心的是、由于这种情况、瞬态性能会非常糟糕。 我不确定您是否可以使用足够大的时间常数来调整滤波器的大小、以便充分减少纹波以消除此问题。

    此致、

    Nick