This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:输出3在禁用时仍以~1.8V 电压输出(ENSW3下拉至低电平)

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225806/tps65400-output-3-still-giving-out-of-1-8v-when-disabled-ensw3-pulled-low

器件型号:TPS65400

我们 在其中一个使用了所有4个输出的设计中使用了 TPS65400。

P1:5V/4A

P2:5V/4A

P3:3V3/2A

P4:4V1/2A

VSYS 12V

最初、通过将 ENSW1、2、3拉至低电平来禁用 P1、P2、P3。

通过使 ENSW4和 CE 保持悬空来启用 P4。
P4输出为4V1、P1、P2均为0V、符合预期。
但 P3提供的电压为~1.8V、尽管它是被禁用的。
通过将 ENSW4拉至低电平来禁用 P4时、P3上的1V8降至0V。

在为系统加电时、P1、P2、P3由 ENSW1、2、3使能。
然后 P3按预期提供3V3电压。

我们将 P3与系统完全断开(通过从电路中移除 R13)、并且 P3的输出仍然保留1V8。

是否对此行为有任何解释?
由于我们现在遇到问题、因为关断时电压保持在1.8V、使系统的某些部分保持处于未定义状态。

谢谢。

行。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rowan!

    1.如果存在1.8V 的 P3、您可以帮助检查器件是否正在开关? 最好用2us/div 来探测 SW3的波形。

    2.您能否探测 ENSW1-4的波形?此时 P4启用、P1-3禁用且 P3显示1.8V。

    3.这款设备是由您编程的吗? 我的意思是、您是否通过 PMBus 更改了内部配置?

    4.您能否确认您的所有板都有相同的问题,或者有些板有,其他板没有?

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuai:

    感谢您的答复。 请参阅下面的答案

    SW3未切换。 它看起来像是由 SW3直接提供的1.8V 电压(在不同器件上、实际上在1.4V 至1.9V 之间)。

    2. 禁用 ENSW 1-3:

    启用 ENSW4:

    3.否 I2C 总线未连接

    4.是的,我检查了10块板。 都有这个问题。 尽管器件之间的电压不同。 大约1.4V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rowan!

    这可能与布局有关。 因为我看到 ENSW4存在严重耦合。 (您可以看到一些类似 SW 耦合的脉冲波形)您可以提供要查看的布局吗?

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ENSW4悬空(依靠内部上拉电阻)

    你要评论的内容是什么?  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试将 ENSW4连接到 VDDD (3.3)、以确保 ENSW4具有良好的使能信号。 但这并没有解决 SW3上的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rowan!

    1.大致看一下屏幕截图、我只发现有一些信号走线离电感太近了。

    您能否发送整个 Altuim 设计器文件以了解详细信息?

    2.我只是想知道设备在上一次操作中是否损坏(连接您加载)。 如果我们挑选一个尚未加电的新电路板、并断开负载、让所有4轨在零负载下运行、问题是否仍然存在?

    3.您是否介意检查 SW1-4的电压、观察电压是否超出规格?

    3.另一个怀疑是该问题与 CH4的负载还是输入电压有关。 如果我们降低负载和输入电压、问题是否仍然存在?

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuai:

    我们发现了问题,或者实际上是一个问题的组合,这使我们更难找到。

    最终、正如我们最初所预期的那样、它是来自电路板上其他位置的泄漏电压。 但很显然、我们测量的开关芯片也已损坏(可能是由于我们的测量)。并且还在 SW3上提供大约1、4V 电压。 这的确让我们困惑于如何找到正确的解决方案。

    感谢你的帮助。

    此问题可能已关闭。