This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:LED 驱动器选择

Guru**** 2598925 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1232054/tps61196-selection-of-led-driver

器件型号:TPS61196

您好!

我正在考虑具有以下规格的 LED 驱动器。
我认为 TPS61196会是很好的选择、但是这个器件会符合我的规格吗?
此外、该器件似乎没有计算器工具。 是否有可用的计算工具?

(规范)
输入电压:12V
VLED:60V
LEDch 数目: 4通道
LED 电流(约1通道):90mA

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件可以满足这些规范要求、但遗憾的是、我们没有计算工具。

    Br

    帕特里克