请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61196 您好!
我正在考虑具有以下规格的 LED 驱动器。
我认为 TPS61196会是很好的选择、但是这个器件会符合我的规格吗?
此外、该器件似乎没有计算器工具。 是否有可用的计算工具?
(规范)
输入电压:12V
VLED:60V
LEDch 数目: 4通道
LED 电流(约1通道):90mA
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.