This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:BQ78350-R1校准问题和 SMBus 通信中断

Guru**** 2588885 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230592/bq78350-r1-bq78350-r1-calibration-issue-and-smbus-communication-break

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ78350

尊敬的 TI 团队:

我  在之前提到的问题中遇到了另一个错误、请看一下。

当我捕获到第一个错误时、该错误会在几秒钟后显示。

然后 BQ Studio 在我的 PC 中自动关闭。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhaval:

    电池电压报告为0。 检查连接。  我建议您尝试使用 TI EVM 来排除任何其他设计问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish:

    感谢您的反馈。

    我知道电池电压为0V。 但是、当我使用完全充电电池组并连接 BQ-Studio 时、显示相同的错误。

    当 I 调试电路板时、I 显示 AFE REGOUT 引脚输出为2.6V。 测量 TS1电压是电芯电压 C1周围的电压。(使用的6S 串联电芯)

    我的问题是 REGOUT 引脚输出 可能是错误的、也可能是正确的。 在数据表中、显示了 REGOUT 引脚输出的电压 为3.6V、BQ78350DBTR-R1和 BQ76200PWR 所需的最大值为2.6V。

      AFE 是否存在任何故障问题、例如内部热敏电阻损坏、如何确定 AFE 是否正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhaval:

    AFE 有2个版本。 请参阅数据表中的器件比较表。

    要与 bq78350配合使用、您需要 AFE REGOUT 为2.5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的, 我已经用数据表检查了我的器件 IC ,它的输出是2.5V。

    它 能够支持 BQ78350。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhaval:

    如果您有其他问题、请告知我们、似乎是对不同器件的 REGOUT 规格存在误解。

    此致、

    Wyatt Keller