主题中讨论的其他器件:BQ78350
尊敬的 TI 团队:
我 在之前提到的问题中遇到了另一个错误、请看一下。
当我捕获到第一个错误时、该错误会在几秒钟后显示。
然后 BQ Studio 在我的 PC 中自动关闭。
谢谢 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 团队:
我 在之前提到的问题中遇到了另一个错误、请看一下。
当我捕获到第一个错误时、该错误会在几秒钟后显示。
然后 BQ Studio 在我的 PC 中自动关闭。
谢谢 
您好、Shirish:
感谢您的反馈。
我知道电池电压为0V。 但是、当我使用完全充电电池组并连接 BQ-Studio 时、显示相同的错误。
当 I 调试电路板时、I 显示 AFE REGOUT 引脚输出为2.6V。 测量 TS1电压是电芯电压 C1周围的电压。(使用的6S 串联电芯)
我的问题是 REGOUT 引脚输出 可能是错误的、也可能是正确的。 在数据表中、显示了 REGOUT 引脚输出的电压 为3.6V、BQ78350DBTR-R1和 BQ76200PWR 所需的最大值为2.6V。
AFE 是否存在任何故障问题、例如内部热敏电阻损坏、如何确定 AFE 是否正常工作。