请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS51200 您好!
数据表指定典型 tPGSTUPDLY (PGOOD 启动延迟)为2ms。
我的客户想知道 tPGSTUPDLY 的最大值是多少。
此致、
K.Hirano.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
数据表指定典型 tPGSTUPDLY (PGOOD 启动延迟)为2ms。
我的客户想知道 tPGSTUPDLY 的最大值是多少。
此致、
K.Hirano.
尊敬的 K.Hirano:
PGOOD 时序依赖于 REFOUT/REFIN 窗口内的 VOSNS/VO。 在这种情况下、如果 VOSNS/VO 不会到达 REFOUT 的该窗口、则理论上该信号的时间可能与它达到正确的窗口/工作电平所需的时间一样长。 这可以在 此处链接的数据表第12页的第7.3.6节中看到。 在这里、它表示"当 VO 输出在 REFOUT 的±20%范围内时 PGOOD 输出变为高电平"。 如果 VO 输出的值未达到 REFOUT 值、则 PGOOD 不会变为高电平、只要这些值处于该窗口内即可。 但是、如果配置正确且假设正常运行、则 PGOOD 的时序的典型值约为2ms、如数据表中所示。
谢谢。
来实现