This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:最大 tPGSTUPDLY

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231267/tps51200-maximum-tpgstupdly

器件型号:TPS51200

您好!

数据表指定典型 tPGSTUPDLY (PGOOD 启动延迟)为2ms
我的客户想知道 tPGSTUPDLY 的最大值是多少。

此致、

K.Hirano.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 K.Hirano:

    器件专家目前不在办公室、将于5月30日星期二返回。 请预计他们的答复会有延误。

    此致、
    Megan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 K.Hirano:

    PGOOD 时序依赖于 REFOUT/REFIN 窗口内的 VOSNS/VO。 在这种情况下、如果 VOSNS/VO 不会到达 REFOUT 的该窗口、则理论上该信号的时间可能与它达到正确的窗口/工作电平所需的时间一样长。 这可以在 此处链接的数据表第12页的第7.3.6节中看到。 在这里、它表示"当 VO 输出在 REFOUT 的±20%范围内时 PGOOD 输出变为高电平"。 如果 VO 输出的值未达到 REFOUT 值、则 PGOOD 不会变为高电平、只要这些值处于该窗口内即可。  但是、如果配置正确且假设正常运行、则 PGOOD 的时序的典型值约为2ms、如数据表中所示。  

    谢谢。
    来实现