This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5430:Vout = VIN。

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233369/tps5430-vout-vin

器件型号:TPS5430

大家好

我正在尝试 使用与图中所示完全相同的元件实现数据表图8-11中所示的电路(尝试从24VDC 输入获得3.3V 输出)、使能引脚保持悬空

输入电压为24VDC、我发现输出电压为23.4VDC

我在另一个电路上尝试过、结果是相同的。

如何获得所需的结果?

请提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您能否在 PH 节点上放置一个"范围"探头并观察波形。

    确保输出电压节点和 VSNS 节点之间的所有元件  

    都正确连接。

    这可能是您的 PCB 布局存在的问题。  您能给我们提供一个图像吗  

    您的 PCB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有组件都已正确连接。 这是我发现电路不工作后做的第一件事。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我发现在移除 电路后、保护整流器 D2工作正常。 然而、我再次惊讶地看到整流器没有故障、但当它被拆除时、电路工作正常、当连接时、电路输出不可用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    很高兴您发现了问题。

    谢谢