This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM26480:请帮助了解降压输入电容器要求

Guru**** 2793705 points

Other Parts Discussed in Thread: LM26480, LM26480SQ-AAEV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233483/lm26480-please-help-with-understanding-buck-input-capacitor-requirements

器件型号:LM26480

您好!

我对 LM26480的降压稳压器的输入电容器要求有疑问。  如数据表第7.7节所示、最小电容为10uF。  

图26中的应用电路在 VIN1和 VIN2上对降压转换器使用10uF 电容器、LM26480SQ-AAEV 评估板也使用这些电容器。

我们使用的其他降压稳压器、例如 LMR33630B、除了较大的大容量电容外、还建议为高频旁路使用小于1uF 的电容(在本例中为100nF 或220nF)。

您能否告诉我们、为什么 LM26480不需要在 VIN1、VIN2或任何其他电源引脚上使用这些较小的电容?

非常感谢您的帮助!

此致、

标准

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stan:

    对于任何使用小值电容器(<1uF)的开关稳压器、都有助于消除输入和输出上的纹波。 在 LM26480中使用这些电容器应该不会成为问题、我建议在设计中这样做。

    此致、

    Layne J