Other Parts Discussed in Thread: LM26480, LM26480SQ-AAEV
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM26480 您好!
我对 LM26480的降压稳压器的输入电容器要求有疑问。 如数据表第7.7节所示、最小电容为10uF。
图26中的应用电路在 VIN1和 VIN2上对降压转换器使用10uF 电容器、LM26480SQ-AAEV 评估板也使用这些电容器。
我们使用的其他降压稳压器、例如 LMR33630B、除了较大的大容量电容外、还建议为高频旁路使用小于1uF 的电容(在本例中为100nF 或220nF)。
您能否告诉我们、为什么 LM26480不需要在 VIN1、VIN2或任何其他电源引脚上使用这些较小的电容?
非常感谢您的帮助!
此致、
标准