This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 哪些 MOSFET 适用于1MHz、100W 功率级?

Guru**** 2502285 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD17579Q5A, CSD18514Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223577/what-mosfets-are-good-for-1-mhz-100w-power-stage

主题中讨论的其他器件:CSD18514Q5A、CSD17579Q5A
  • 这是一个 正弦逆变器。  
  • 电源: 12V 至24V 直流 RMS、100W
  • 输入:我将使用一个100kHz 正弦波来驱动 PWM 发生器。  
  • 如果正弦波为100kHz、则 PWM 需要足够高、才能在输出端提供干净的低 EMF 正弦波。 我不知道奈奎斯特是足够大还是足够高。 如何影响输出滤波器。 1 MHz 是猜测。  
  • 我将使用 PWM 发生器驱动 MOSFET。
  • 负载:需要高达20A、5V 交流电源的高耗电感功率负载、连续。  
  • 实际上、每个高达5A 的四个并联电感负载。 它们 是耦合电感器。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johny、

    感谢您关注 TI FET。 假设 FET 将处于半桥配置、我是否正确?  对于24V DC 最大输入、至少需要30V FET、但您可以考虑使用40V 器件来确保开关尖峰和瞬变有足够的裕量。 如何驱动 FET? 您是否正在使用栅极驱动器 IC、如果使用、栅极驱动电压和驱动能力(电流或电阻)是多少? TI 有大量基于 Excel 的 FET 选择工具、但没有特定于您的应用的内容。 我认为 FOC (正弦)电机驱动控制工具可能提供了合理的功率损耗估算。 我建议在5x6mm SON 封装中使用 FET、因为这为我们提供了30V 或40V FET 的最佳选择。 在30V 器件中、我会先从 CSD17579Q5A 开始、在40V 中、我会从 CSD18514Q5A 开始。 这些器件在这些击穿电压下是极具成本效益的器件、如果功率损耗不可接受、则可以在同一封装内升级至更高性能的 FET。 我在下面提供了一个指向 FOC 电机驱动 FET 选择工具的链接。 如果我能提供进一步的帮助、请告诉我。

    https://www.ti.com/lit/zip/splr005

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johny、

    继续跟进、以查看是否解决了您的问题。 请告诉我。

    谢谢。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johny:

    由于我尚未收到您的回复、我假设您的问题已得到解决、将关闭此主题。

    谢谢。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您关注 TI FET。 假设 FET 将处于半桥配置、我是否正确?  对于24V DC 最大输入、至少需要30V FET、但您可以考虑使用40V 器件来确保开关尖峰和瞬变有足够的裕量。 如何驱动 FET? 您是否正在使用栅极驱动器 IC、如果使用、栅极驱动电压和驱动能力(电流或电阻)是多少? TI 有大量基于 Excel 的 FET 选择工具、但没有特定于您的应用的内容。 我认为 FOC (正弦)电机驱动控制工具可能提供了合理的功率损耗估算。 我建议在5x6mm SON 封装中使用 FET、因为这为我们提供了30V 或40V FET 的最佳选择。 在30V 器件中、我会先从 CSD17579Q5A 开始、在40V 中、我会从 CSD18514Q5A 开始。 这些器件在这些击穿电压下是极具成本效益的器件、如果功率损耗不可接受、则可以在同一封装内升级至更高性能的 FET。 我在下面提供了一个指向 FOC 电机驱动 FET 选择工具的链接。 如果我能提供进一步的帮助、请告诉我。

    [/报价]

    你好、John、谢谢你的回答。

    我的问题尚未解决。  

    • 我假设采用半桥、也可能是四分之一桥。  
    • FET 将以任何最好的电压驱动。 我假定是栅极驱动器。 它将是任何栅极驱动器与所选 FET 最匹配的器件。  
    • 感谢您的封装建议。  
    • 电机驱动选择器可能会有所帮助、但我想知道这样的工具是否可能不包含高速器件。  
    • 您对时钟速度还有什么看法吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johny:

    再次感谢您关注 TI FET。 TI 有很多栅极驱动器可供选择、但我只负责我们的分立式和电源块 MOSFET。 我对应用的了解不够深入、因此对时钟频率(PWM / FET 的开关频率)没有建议。 我猜应该是 PWM 发生器正弦输入的10倍应该足够了。 我在之前的响应中推荐的 FET 可以在高达~1MHz 的频率下进行硬开关。 在较高的开关频率下、开关损耗成为主要损耗、总体功率损耗可能超过封装能力。 此外、功率 MOSFET 在硬开关时会产生高频噪声。 我不确定如何估算功率损耗、我使用的最接近的工具是正弦电机驱动工具。 该工具具有100kHz 最大 PWM 频率的"限制"、但如果输入1000kHz、该单元会变为红色、仍然可以正常工作。

    有一个更通用的同步整流器 FET 选择工具只使用 rms 电流和开关频率来估算 FET 损耗。 可以通过下面的链接获取该软件。 让我知道我还能做些什么来帮助你。

    谢谢。

    John

    https://www.ti.com/tool/SYNC-RECT-FET-LOSS-CALC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我对该应用程序不够了解,因此我对时钟频率没有建议

    此应用是可向电感负载馈送高达5V @ 5A 的电源。  

    负载需要纯正弦电源。 正弦波将为100kHz。 它将脉宽调制一个更高的频率方波(或者更准确地说、与更高频率三角进行比较以生成 PWM)。  

    我假设 PWM 时钟速度取决于滤波器。 我们可以轻松将其滤除以产生干净正弦的最低时钟速度是多少? 我认为这取决于实际的滤波器设计。  

    对于硬开关、我们为什么不能进行软开关?

    这些 FET 在多高的频率下不会产生过多的损耗?

    是否有 FET 在1MHz 时不会有如此大的损耗?

    也许我们可以将 PWM 频率降低到5倍或2倍正弦频率。 这需要频率较低的滤波。  

    THx、建议使用同步整流器 FET 选择工具。 您建议仅用于 FET 选择、而不是因为您为我的应用推荐 SR、对吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johny:

    我已将您的系统相关问题转发给 TI 的电源设计服务团队、以获取他们的意见。 我将在收到他们的答复后立即向您通报最新情况。 软开关是可以实现的、但会增加电路的组件、成本和复杂性。 我在下面提供了一个文章链接、该文章快速概述了硬开关与软开关。 开关损耗与开关频率成正比、并且是 FET 寄生电容/电荷和外部栅极驱动电路的函数。 降低开关频率可使开关损耗成比例降低。 是的、300kHz 或500kHz 会更适合开关损耗。 导通损耗和开关损耗并不是相互独立的。 对于给定的额定电压和技术、更低的导通电阻 FET 使用更大的裸片尺寸、这会导致更高的电容/电荷(和成本)并导致更多的开关损耗。 与我们的一些低电阻器件相比、我推荐的 FET 具有更高的电阻/更低的电荷以及相对较低的成本。 是的、我向您指出的 SR 工具只是为您提供一种比较 FET 损耗的方法、前提是您知道漏极电压、均方根电流、开关频率和栅极驱动电压、并且不依赖于特定的电路拓扑。

    https://www.powerelectronicsnews.com/power-supply-design-notes-hard-switching-and-soft-switching-to-reduce-losses/

    谢谢。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johny:

    我将把该线程重新分配给 TI 的电源设计服务团队、以解决您的系统问题。

    谢谢。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johny:

    您可能想考虑使用我们的某个"功率级"器件、该器件集成了驱动器并可通过 PWM 信号轻松控制。  CS97370Q5M 看起来非常适合您的输入、输出和 FSW。

    谢谢。

    布赖恩