This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:电压尖峰

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180EVM-573, UCC28180
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227326/ucc28180-voltage-spikes

器件型号:UCC28180

大家好、

我们的客户使用 UCC28180D 构建了电路板、并 注意到在切换器件时存在一些电压尖峰、如附加的视频所示。 他的原理图与 UCC28180EVM-573 评估模块中的原理图类似。 减少电压尖峰的解决方案是什么?

e2e.ti.com/.../0167.WhatsApp-Video-2023_2D00_05_2D00_16-at-16.08.10.mp4  

此致、

Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    我已经将这一帖子分配给了我们的 PFC 专家。 但是,他会提出同样的问题,所以我会将它们张贴在这里:

    1.究竟是在哪里探测?  我假设这是接地栅极、但它是在 MOSFET、控制器还是其他地方?

    2.是否使用"尖头与桶"探头技术? 如果不是、这是您在使用标准探针上的长接地线时会看到的情况。 在这种情况下、探针尖端不存在尖峰、而是探针尖端和接地线(电感器)末端之间不存在尖峰。

    为了进行这些类型的瞬态测量、必须直接在目标点和最近的可能接地基准上使用尖端和接地筒探头、从而最大限度地减小接地环路。 在 控制器引脚8和1上、或在 MOSFET 引脚1和3上。

    这是一个很好的解释: https://www.cui.com/blog/how-to-measure-ripple-and-transient-in-power-supplies

    此致、

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    感谢您的答复。 请在下方查看我们的客户反馈。

    解决 MOSFET 栅源极尖峰问题后、我调整了电流补偿电路。

     现在、软启动不起作用。 如何解决该问题?

    一旦我打开电路、即可实现400VDC、但未进行软启动。

    此致、

    Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    感谢您从测试中得到反馈。

    UCC28180中的软启动是通过 VCOMP 上的电容器实现的。 这就是伪软启动。

    您能否检查该补偿电路设计是否正确? 请告诉我系统规格、如功率级别、以便我可以从末端进行验证

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    这是我们客户的回应。

    VCOMP 包含两个电容器 C29和 C26、哪个电容器通过软启动进行编程?

    此致、

    Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    电容为 C26。

    谢谢你

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    我刚刚收到客户的一封电子邮件。

    我将 ICOMP Cap 1nf 更改为1微法。 在此期间、尖峰得以消除、但在我的电路中再次出现1安培尖峰。
    此外、当我进行负载测试时、第二个 MOSFET 发热更多、而第一个 MOSFET 发热更少。 您能解释一下发生这种情况的原因吗?

    如何消除该 MOSFET 栅源极电压尖峰?

    此致、

    Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    我在下面收到了我们的客户的另一条更新。

    在 MOSFET 尖峰得到解决后、我将 MOSFET 栅极电阻器从5欧姆调节到24欧姆。 在我进行负载测试时、第二个 MOSFET 比第一个 MOSFET 发热更多。 一旦达到89度、MOSFET 便会出现故障。 请帮助我解决此问题。

    此致、

    Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    增大电阻器有助于抑制尖峰、但另一方面、它会增加导通和关断时间、从而可能导致更多的开关损耗。

    热分布不平衡可能是由多种因素导致的、例如 MOSFET 特定的因素、例如不匹配的 Vgs 阈值、样本之间的 Rds (on)变化和栅极信号的传播延迟导致开关不对称。 因此很难解决这个问题。  

    您可能要确保的一件事是用适当的热化合物将两个 MOSFET 紧密地粘附到散热器上。 其次、您应该分别尝试让两个 MOSFET 的栅极导通和 Tun 关断电阻器、因为这样可以让您的 MOE 控制分别针对延迟和电压尖峰进行调优。

    谢谢你

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    根据我们的客户,

    栅源电压信号脉冲宽度可变(请参阅随附的视频)。 我如何使它保持恒定?

    e2e.ti.com/.../WhatsApp-Video-2023_2D00_06_2D00_02-at-12.55.42.mp4

    此致、

    Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    我对该视频的有限细节有以下观察结果。  

    1.假设输出功率为780W (来自示波器)、通用输入范围的 Fsw 为50kHz、180uH 的电感器似乎非常小。 (计算显示它至少应为350uH)

    2.电流环路补偿电容为220pf。 我假设它必须高出10倍。  

    3.电压环路似乎也没有被正确调节。 (循环没有正确滚降)

    我建议使用计算器值重新检查设计、因为上述所有操作都会影响占空比。 请在调整这些参数后告知我们您的观察结果。

    谢谢你

    此致、

    哈里什