请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25700A 主题中讨论的其他器件: BQ25720
您好!
我正在尝试找到一款可以为镍氢电池的12S1P 电池充电和管理的芯片。 其他人提出过这个问题(请参阅下面的链接)、但我认为答案是错误的、因为他们提到的两个部分描述了能够处理3个串联单元、而不是12个单元。 我读的正确吗?
那么、有人知道有什么芯片可用于执行12S1P 封装? 网络上的搜索功能不显示任何内容。
理想情况下、我们希望通过 USB PD 实现输入电源(尽管这可能需要额外的 IC)、并且我们还需要电源直通、以便运行负载并从输入电源为电池充电。
TIA。
Colin