This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700A:需要 NI-MH 12S1P 充电器 IC

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A, BQ25720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233202/bq25700a-ni-mh-12s1p-charger-ic-needed

器件型号:BQ25700A
主题中讨论的其他器件: BQ25720

您好!

我正在尝试找到一款可以为镍氢电池的12S1P 电池充电和管理的芯片。 其他人提出过这个问题(请参阅下面的链接)、但我认为答案是错误的、因为他们提到的两个部分描述了能够处理3个串联单元、而不是12个单元。 我读的正确吗?

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621195/bq25700a-part-selection-and-recommendation

那么、有人知道有什么芯片可用于执行12S1P 封装? 网络上的搜索功能不显示任何内容。

理想情况下、我们希望通过 USB PD 实现输入电源(尽管这可能需要额外的 IC)、并且我们还需要电源直通、以便运行负载并从输入电源为电池充电。

TIA。

Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin:

    提到12S1P 镍氢电池时、每节电池为1.2V、因此最大充电电压为14.4V。 这在 BQ25700A 的充电电压范围内(1~19.2V)。  

    如果需要附加功能、您可以查看 BQ25720。  

    www.ti.com/.../BQ25720

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢、这是一个有趣的答案。 为什么器件数据表的第一行显示"从宽输入源范围充电1至4节电池"?

    这两件事都不是真的。。。

    谢谢、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin:

    BQ257xx 专为锂离子电池而设计。 每节电池为4.2V、支持1S-4S 锂离子电池。  

    希望这一点得到澄清。  

    此致、

    虎