请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMZ31710 大家好、
在客户 PCB 上、LM31710非常靠近一个螺钉孔。 螺钉孔的直径为3.5mm。 模块边缘到螺钉孔中心的距离为5.5mm。 客户担心压力问题。 因此我想知道模块和螺钉之间的距离是否有任何限制。 您可以对此发表一些评论吗? 谢谢!
雷纳
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.