This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31710:PCB 布局和应力问题

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31710
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233114/lmz31710-pcb-layout-and-stress-question

器件型号:LMZ31710

大家好、

在客户 PCB 上、LM31710非常靠近一个螺钉孔。 螺钉孔的直径为3.5mm。 模块边缘到螺钉孔中心的距离为5.5mm。 客户担心压力问题。 因此我想知道模块和螺钉之间的距离是否有任何限制。 您可以对此发表一些评论吗? 谢谢!

雷纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 

    没有限制、只要它不会影响设备的电气性能。  

    如果电路板将在其整个生命周期中暴露在大量的热循环中、我们建议进行 BLR (板级可靠)测试、并了解电路板机械运动/弯曲如何随着时间的推移和热循环的推移对模块和其他组件焊接到 PCB 上产生影响。   

    谢谢  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tahar:

    LMZ31710内部是否存在 POL 模块树脂材料?

    雷纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    我正在内部检查,我将在下周回到你  

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 冯瑞信 

    刚刚得到确认、该器件中含有 POL 树脂材料。 有大约 0.00336毫克的陶瓷基板的内部组件,并在模块和模塑化合物上约16mg。  

    谢谢'

    Tahar