This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:启动问题

Guru**** 2522930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234340/ucc28780-startup-issues

器件型号:UCC28780

您好!

我正在设计交流/直流电源115Vac@400Hz 至32Vdc 、在初级侧、我面临 UCC28780RTE 的启动问题。

在上电阶段、我进入了 SWS 引脚、电压约为3.01V、电压为1.83V、不允许给初级侧元件供电。

我已经使用了 TI 提供的 Excel 计算器针对我们的应用配置 UCC28780。  

我已检查了电路板中的所有元件、且均符合原理图。  

我在启动期间获得了以下曲线:

启动 SWS (红色)和 HVG (黄色):

启动 VDD (黄色)和 SWS (红色):

启动与(黄色)和 SWS (红色):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcos:  

    感谢您关注 UCC28780 ACF 控制器。  

    这种启动行为对于 UCC28780而言是不正常的、但尚不清楚 UCC28780是引起 启动问题的 还是造成启动问题的影响。  
    您提到所有 元件均"根据原理图"、但您尚未提供原理图。   

    您可能已经包含了一个用于从初级 VDD 运行的子电路、当 VDD 达到~3.5V 时、该子电路会突然产生一股偏置电流。  该电流使提供给 SWS 的电流过大、并将 VDD 下拉至子电路关断并且 VDD 再次开始充电的点。   
    如果没有原理图要检查、我只能猜想这种可能性。   

    在 VDD 电容器充电期间、请检查您的设计是否在主 VDD 上存在不必要的负载。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ulrich:

    你好。 我就您的问题发送了一个友谊请求。 您能帮助了解一下吗? 非常感谢。

    此致、

    雷·文森特