This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:内部芯片温度问题

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ78350, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231268/bq76930-internal-die-temperature-issue

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件: BQ78350BQSTUDIO

尊敬的 TI_Guru:

我在 BQ76930 IC 上工作,似乎不能正常工作,

之前我提出了一个相关的问题。

如何  在 BQ studio 中恢复 OTA、TDA、AFE_OVRD 故障。

还附加了 BATT 配置 FILE.GGe2e.ti.com/.../BATT-CONFIG-FIle.gg.csv 

 芯片内部温度如何损坏 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhaval:

    [quote userid="561474" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231268/bq76930-internal-die-temperature-issue 如何  在 BQ studio 中恢复 OTA,TDA,AFE_OVRD 故障。

    BQ76930需要 MCU 来恢复其故障。 它们必须在 MCU 侧被清除。 在本例中、您似乎在使用 BQ78350配套电量监测计。 您可以通过 BQ78350清除 BQ76930故障。

    [quote userid="561474" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231268/bq76930-internal-die-temperature-issue 如何处理 内部裸片温度损坏 IC ?

    我不确定我是否理解您的问题。 请详细说明。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何在 bq studio 中清除 BQ78350故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题是芯片内部温度损坏 IC?

    当我将 BMS 板与 BQ studio 软件连接时、它显示221.3摄氏度的温度。 几秒钟后、SMBus 连接断开。

    测量 TS1温度传感器电压与电芯1电压相同(6S-系列电芯1电压施加到 TS1 )。

    上一个第一个查询我附加了一个快照。 请重新访问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhaval:

    如何在 bq studio 中清除 BQ78350故障?

    这取决于哪个故障。 但通常、如果满足条件、它应该自动恢复故障。  

    例如、假设我们有一个 CUV 故障。 该器件会在恢复前执行以下检查。

    我担心内部裸片温度损坏 IC 吗?



    温度测量可以来自 BQ78350本身或 BQ769x0 AFE。 话虽如此、请检查 BQ769x0器件上的温度连接。 检查 TSN 引脚上的电容值。 确保 TSN 引脚处没有错误连接(没有缺失的下拉电阻器等)。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose Couso,

    器件的温度连接正常。

    TS 引脚上的电容值为4.7nF/50V。TS 引脚上没有错误连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhaval:

    我看到 TS2引脚中缺少一个下拉电阻器。 我看到在 TS1连接中有一个标签"TS2"。 我不确定能否将两个 TSN 引脚连接到同一个下拉电阻器。  请参阅以下有关 TS 引脚的所有建议。  







    希望这对您有所帮助。 您还可以参考 TIDA-00255 参考设计。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose Couso,

    我想您仍然不明白我的问题。 根据技术参考满足所有设计要求。 另请验证 TSN 连接和推荐器件。

    我的查询仍然停留在这里。 请建议其他解决方案。 请参考实际原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhaval:

    再仔细看一下原理图、可以看到连接就在 TSN 引脚上。

    回到这个线程的顶部,我看到 BQStudio 有两张图片,其中一张显示温度() 221.3C 和另一张显示正常温度() 19.8C。 采取了哪些不同的做法?  

    如果无法通信,请尝试 按启动开关重置设备。 器件可能处于关断状态。

    另外、请分享您看到 TS1、TS2等的温度读数



    此外、请共享整个位寄存器。 我想看看是否触发了任何 PF。


    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose

    我忘了抓屏幕截图、 那么如何发送 捕获数据。

    我记得 TSN 数据温度、它在寄存器表中显示为221DEG.C 、PF 寄存器显示所有 位均为低电平、表示没有位为高电平。

    顶部的线程,相同的设备指示不同的温度在几秒钟内,但 我捕获在不同的时间。

    当我重新连接此设备时、通信失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhaval:

    我很想了解 TSN 引脚报告的是221°C 我们可以禁用温度( 尽管文档中没有提到过热会导致关断 )。  

    即 BQ76930 AFE 仅支持两种工作模式(正常和运输)。 请参见下方的。  

    这就是 BQ78350  



    最好知道  每个器件的工作模式。

    但 我在不同的时间捕获了。

    您首先捕获的是哪一个? 如果温度自行恢复、我强烈怀疑这是通信中断的原因。

    我建议检查两个器件的工作模式并 将它们唤醒为正常模式。 如果 BQ76930 AFE 的任何电源引脚降至 Vshut 以下、器件将进入运输模式。 因此、没有通信。

    如果您可以获得屏幕截图、那就很理想。 如果在 Windows 中操作,则可以使用修边工具。

    此致、
    何塞·库索


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    我捕获了前221摄氏度的温度。 它在几秒钟后自行恢复,并显示19摄氏度,然后通信丢失。

    我已经检查了所有 工作模式是否正常、所有引脚电源没有下降到 Vshut 以下。

    在这里,我不能拍摄的屏幕截图,因为通信丢失在 bq studio .

    我的 PC 在 Windows 操作系统中运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhaval:

    温度似乎已自行恢复。 我非常怀疑 温度 是导致通信丢失的原因。 除非 BQ76930发生永久故障。 如何从永久失效中恢复?

    我检查过所有 操作模式是否正常

    每个器件都以什么工作模式工作?

    BQ78350通过 SMBus 与 BQStudio 通信。 而 BQ76930通过 I2C 与 BQ78350通信。

    我建议仔细阅读以下线程、以便更好地调试这两个器件。

    线程1
    线程2
    线程3.
    线程4
    线程5
    螺纹6.

    另外、查看线程顶部的 BQStudio 图片、可以看到器件已密封(锁闭)。 您可能需要解封器件。   解封信息 纹波

    此致、
    何塞·库索