This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2980:寻找电池保护器

Guru**** 2510805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25175, BQ2980

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234220/bq2980-looking-for-a-battery-protector

器件型号:BQ2980
主题中讨论的其他器件:BQ25175

大家好、

客户正在寻找符合以下规格的保护 IC。
您能推荐一个合适的解决方案吗?

  • 过度充电检测电压:>4.393 (BQ25175的最大值)
  • 过放电检测电压介于2.7V >=和<3V 之间
  • 最大可调电流高达3A (最小值)
  • 应该能够检测短路和断开电池。
  • 都需要专用输入引脚来连接 MCU。 目标是断开电池、当充电器连接时(USBC 5V、通过 BQ25175 4.35V)、电池会自动重新连接。

电池是一个单节锂聚合物电池、HV、3.85V 30mAh

Br、
斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    BQ2980符合相应规格。 有多个已发布器件的 OV 保护在4.3V 以上、UV 处于您需要的范围内。  

    该器件提供 OCD (放电过流)/OCC (充电过流)和 SCD (短路)保护、这些保护可以通过感测电阻器进行调整。  

    通过使用 CTR 引脚还可通过 MCU 信号将该器件置于关断状态、这将完全切断电池连接。 需要使用充电器才能重新打开该器件。

    如果有其他问题,请告诉我。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon