Other Parts Discussed in Thread: BQ25175, BQ2980
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ2980 主题中讨论的其他器件:BQ25175、
大家好、
客户正在寻找符合以下规格的保护 IC。
您能推荐一个合适的解决方案吗?
- 过度充电检测电压:>4.393 (BQ25175的最大值)
- 过放电检测电压介于2.7V >=和<3V 之间
- 最大可调电流高达3A (最小值)
- 应该能够检测短路和断开电池。
- 都需要专用输入引脚来连接 MCU。 目标是断开电池、当充电器连接时(USBC 5V、通过 BQ25175 4.35V)、电池会自动重新连接。
电池是一个单节锂聚合物电池、HV、3.85V 30mAh
Br、
斯特凡