请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25088 您好、团队成员:
请帮助我澄清一些基本概念:我有一个基于 LM25088器件工作的稳压器、我想用它为超级电容器充电。 如果我将稳压器连接到电阻负载、它可以正常工作、但当我尝试为超级电容器组充电时会出现显著故障。 我看到稳压器开启的时间很短、然后立即停止工作且输出下降至0V。 我的问题是:
1.使用该稳压器可以给一组16.5法拉的超级电容充电吗?
2.可以增加软启动时间到几秒钟,让稳压器在超级电容器完全空的时候正常开启吗?
3、如果此稳压器不能用于此目的、我应该实施什么电路来使用它为超级电容器充电?
请提供一些提示。
此致
E·P·埃马努埃莱