您好!
在测试开发板时发现它不能用于电子负载。 您对未来有什么建议吗? 允许开发板使用电子负载。
通过加热和其他方法、我们发现二极管的温度保护点仅为107度左右、而不是器件数据中提到的155度。 这样做的原因是什么? 实际的温度保护点是否为107度、且器件数据不正确? 还是与 TPS4810芯片的版本有关?
谢谢
Hongjin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在测试开发板时发现它不能用于电子负载。 您对未来有什么建议吗? 允许开发板使用电子负载。
通过加热和其他方法、我们发现二极管的温度保护点仅为107度左右、而不是器件数据中提到的155度。 这样做的原因是什么? 实际的温度保护点是否为107度、且器件数据不正确? 还是与 TPS4810芯片的版本有关?
谢谢
Hongjin
尊敬的 Hongjin:
您能否在使用 电子负载进行测试的过程中阐述这个问题?
两种型号的过热保护阈值均为135°C。

客户是否遵循了数据表中提及的以下指南? 您能检查一下吗
二极管引脚提供电流以测量温度。 TI 建议将 BJT MMBT3904用作远程温度传感元件。 请注意 PCB 布局、将二极管引脚和 MMBT3904之间的寄生电阻保持在较低水平、以免降低测量质量。 此外、TI 建议在 MMBT3904的发射极与器件的 GND 之间进行开尔文连接、以确保测量结果的准确性。 此外、必须在 MMBT3904上并联一个1000pF 的小旁路电容以减少噪声的影响。
此致、
Rakesh