This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS48110Q1EVM:电子负载和温度保护

Guru**** 2680515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233500/tps48110q1evm-electronic-load-and-temperature-protection

器件型号:TPS48110Q1EVM

您好!

在测试开发板时发现它不能用于电子负载。 您对未来有什么建议吗? 允许开发板使用电子负载。

通过加热和其他方法、我们发现二极管的温度保护点仅为107度左右、而不是器件数据中提到的155度。 这样做的原因是什么? 实际的温度保护点是否为107度、且器件数据不正确? 还是与 TPS4810芯片的版本有关?

谢谢

Hongjin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Hongjin:

    您能否在使用 电子负载进行测试的过程中阐述这个问题?

     两种型号的过热保护阈值均为135°C。  

    客户是否遵循了数据表中提及的以下指南? 您能检查一下吗

    二极管引脚提供电流以测量温度。 TI 建议将 BJT MMBT3904用作远程温度传感元件。 请注意 PCB 布局、将二极管引脚和 MMBT3904之间的寄生电阻保持在较低水平、以免降低测量质量。 此外、TI 建议在 MMBT3904的发射极与器件的 GND 之间进行开尔文连接、以确保测量结果的准确性。 此外、必须在 MMBT3904上并联一个1000pF 的小旁路电容以减少噪声的影响。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我们使用了 TI 的 EVB 板、该板在二极管上加载了热电偶。 在温度室中进行测试后、发现过热保护点大约为107°。 TI 是否也经过了类似的测试?

    谢谢

    Hongjin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    二极管会监测 PCB 的外壳温度。 如果 PCB 承载电流、电路板温度将高于环境温度。

    您能否 在空载条件下进行测试并确认 过热保护点  

    TI 已完成评估且未发现任何异常。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    二极管上和下方的 PCB 不会出现135-107=28度的偏差、这是不合理的。 TI 能否确认热电偶的具体位置? 再次测试热电偶上的温度是否也很方便?

    TI 可以分享您的测试细节条件吗?  让我们看看 TI 和我们之间的区别在哪里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是我们的测试方法

    • 没有负载
    • 将 EVM 留在热处理室中
    • 逐渐升高温度
    • 记下 FLTT 置位时的温度

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否 将热电偶连接到 PCB 或二极管? 您将 热电偶放置在何处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Hongjin:

    我们没有使用热电偶。 我们 从器件读取 FLTT 输出、该输出会在过热时变为低电平  

    此致

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rskesh:

    如何在没有热电偶的情况下确定软件读取的温度偏差?

    谢谢

    Hongjin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Hongjin:

    温度由 热处理室设定。 我们明天可以打电话。

    此致

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rskesh:

    您能与我分享您的电子邮件吗?

    谢谢

    Hongjin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Hongjin:

    "你是我的

    此致

    Rakesh