This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952简短测试 MOS 断开

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231260/bq76952-bq76952-short-test-mos-broken

器件型号:BQ76952

大家好

本客户设计采用 BQ76952、 16  节串联电池、总电压53.4V、配置短路保护电流40A、120us、5000W 1欧姆、空载。

测试1:在 P+、P-处连接5000W 1欧姆电阻、 触发短路保护、正常保护。

下图显示了测得的 DMOS 栅极和源极波形。 绿色是 G 波形、红色是 S 波形。 MOS 完全关断。

测试2:测试1完成后、拆下5000W 1欧姆并直接短接 P+、P-、触发短路保护、但 MOS 管损坏。

按如下所示附上原理图:

请帮助检查它。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:  

    他们可能需要查看 FET 的额定值、以了解他们是否可以处理短接器件时的电流大小。

    请附上整个原理图。 我希望查看它们在 SRN 和 SRP 引脚上的连接。 如果未对这些引脚进行滤波、则可能会导致高尖峰。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的答复。

    原理图如下所示:

    请帮助检查它。

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    乍一看、原理图看起来不错 。

    请参考这一点 常见问题解答-短路我更倾向于常见问题解答中提到的第四个要点。 请提供客户参考、看看它是否能解决问题。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

       我想知道、MOSFET 中 g IN 的电阻应使用多少欧姆?

       您能举手吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    jmyang、您好!

    600 Ω 的栅极电阻可能过大。  

    在中 多 FET 应用手册中讨论了第 5节"并联 FET 测试电路"中的栅极电阻。  

    此致、
    何塞·库索