This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62870-Q1:TPS62870QWRXSRQ1:电压裕量

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233903/tps62870-q1-tps62870qwrxsrq1-voltage-margining

器件型号:TPS62870-Q1

大家好

我们将使用  TPS62870QWRXSRQ1稳压器进行1.1V 电源轨转换、我们需要对该电源轨执行+/- 10%的电压裕量。 因此、我们将 DAC53204RTER 用于电压裕量调节。 我们想知道是否可以将此 DAC 用于电压裕量调节、以及需要在哪个引脚上连接此 DAC、 由于我们要将 VOSNS 引脚连接到负载以进行遥感、我们 不希望将 DAC 连接到此 VOSNS 引脚、因为我们需要单独的引脚进行感测。 是否还有任何其他选项来连接它。 请帮助我们解决这个问题。

谢谢

Sathya Shree

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    如何从稳压器获得1.1V 的输出  

    TPS62870QWRXSRQ1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sathya:

    据我了解、 连接 DAC 进行监控的好位置是在 SENSE 线路上以获得正确输出。 不过、我不是 DAC 专家。 我建议为 DAC 器件打开螺纹、这可以帮助您直接与专家联系。  

    您能否分享有关不将其连接到 SENSE 引脚的更多详细信息? 它将提供更好的理解。

    谢谢!

    此致、

    Tanve.