请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62870-Q1 大家好
我们将使用 TPS62870QWRXSRQ1稳压器进行1.1V 电源轨转换、我们需要对该电源轨执行+/- 10%的电压裕量。 因此、我们将 DAC53204RTER 用于电压裕量调节。 我们想知道是否可以将此 DAC 用于电压裕量调节、以及需要在哪个引脚上连接此 DAC、 由于我们要将 VOSNS 引脚连接到负载以进行遥感、我们 不希望将 DAC 连接到此 VOSNS 引脚、因为我们需要单独的引脚进行感测。 是否还有任何其他选项来连接它。 请帮助我们解决这个问题。
谢谢
Sathya Shree