This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892:纹波电压

Guru**** 2814085 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS552892, TPS552882, TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222902/tps552892-ripple-voltage

器件型号:TPS552892
主题中讨论的其他器件: TPS552882TPS55288

大家好、

我有两个问题、  

1.这个波纹方程,是峰峰值吗?

2.对于总纹波电压,ESR 纹波电压 和 电容纹波电压是否应该一起使用?  

3.他们使用升压进行计算的原因是因为它们会增加纹波、这一点更为关键、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    我想它与我们最近通过的方法类似、它更便宜、因为它们可能没有我们的 TPS552892而通过。

    您是否认为它们只会通过无源组件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!  

    它们的工作方式与我们类似、  

    成本更低、因为它们会尝试通过无源器件、

    如果你认为他们不会使它没有我们的 IC,请让我知道如何说服他们,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    您是说 他们目前的解决方案是在20V 适配器之后添加 LC 滤波器、以实现0.2%的纹波、而他们现在不是降压/升压器件?

    我很好奇为什么他们不关心直流精度、因为适配器电压会有变化。 这就是需要降压/升压器件的原因。

    此致、
    布莱斯