您好!
我们需要使用 LM5013QDDARQ1获取13.3V 的电压、以实现1.5A。 我们的设计灵感来自评估卡及其建议。
没有负载、万用表中有所需电压、但在 CRO 中、由于 EN 引脚电压降低于阈值电压、输出电压不连续。
如果负载连接到输出、则在40mA 至50mA 负载下、电压会下降约10V。 我们试图重新考虑原理图。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们需要使用 LM5013QDDARQ1获取13.3V 的电压、以实现1.5A。 我们的设计灵感来自评估卡及其建议。
没有负载、万用表中有所需电压、但在 CRO 中、由于 EN 引脚电压降低于阈值电压、输出电压不连续。
如果负载连接到输出、则在40mA 至50mA 负载下、电压会下降约10V。 我们试图重新考虑原理图。

您好!
抱歉、我不太明白您的意思。 您是否希望重新设计您的电路? 您的输入和输出条件是什么? 工作频率是多少? 您可以使用以下计算工具根据实际应用条件设计参数。 您也可以使用官方网站提供的 pspice 模型和 webench 模型进行仿真验证。 希望这可以帮助您。 谢谢。
https://www.ti.com/lit/zip/snvr514
奥罗拉