This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5013-Q1:LM5013-Q1

Guru**** 2555280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230037/lm5013-q1-lm5013-q1

器件型号:LM5013-Q1

您好!
我们需要使用 LM5013QDDARQ1获取13.3V 的电压、以实现1.5A。 我们的设计灵感来自评估卡及其建议。
没有负载、万用表中有所需电压、但在 CRO 中、由于 EN 引脚电压降低于阈值电压、输出电压不连续。

如果负载连接到输出、则在40mA 至50mA 负载下、电压会下降约10V。 我们试图重新考虑原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、我不太明白您的意思。  您是否希望重新设计您的电路?  您的输入和输出条件是什么? 工作频率是多少?  您可以使用以下计算工具根据实际应用条件设计参数。  您也可以使用官方网站提供的 pspice 模型和 webench 模型进行仿真验证。 希望这可以帮助您。 谢谢。

    https://www.ti.com/lit/zip/snvr514 

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    输入范围为24V 至65V、输出应为12.35V 2.5A。 输入端的开关频率为300kHz。 按照 Excel 数据表中的建议、我们重新设计了我们的电路、但现在问题是输出为0.124V 至0.138V。  之前的电路 EN 引脚输出降低了 mV、因此为什么 SW 引脚上的输出在我们连接负载时会一次又一次地中断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正常 EN 电压不能处于 mV 电平、请尝试将 EN 直接连接到 VIN 或外部电源。  另请访问上面的链接、重新设计电路。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于很长时间没有回复、我将关闭该主题帖。 如果您将来有其他问题、可以在 E2E 中再次提问。 谢谢。

    奥罗拉