请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z80 您好!
根据数据表、睡眠模式下的 BQ40Z80电流消耗为96uA。
处于睡眠模式的 BQ40Z80将定期唤醒以测量电压、温度和电流、从而降低功耗。
96uA 电流消耗中是否包括周期性电压、温度和电流测量?
或者、当进行电压/温度/电流测量时、睡眠模式下的电流消耗将高于96 μ A? 进行 电压/温度/电流测量时、电流是否等于663uA?
如果是、则睡眠模式期间的平均电流=[(IsSleep x Tsleep)+(Inormal x Tnormal)]/(Tsleep + Tnormal)、正确?
谢谢。
Kim