This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:睡眠模式期间的电流消耗

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234792/bq40z80-current-consumption-during-sleep-mode

器件型号:BQ40Z80

您好!

根据数据表、睡眠模式下的 BQ40Z80电流消耗为96uA。

处于睡眠模式的 BQ40Z80将定期唤醒以测量电压、温度和电流、从而降低功耗。

   96uA 电流消耗中是否包括周期性电压、温度和电流测量?

或者、当进行电压/温度/电流测量时、睡眠模式下的电流消耗将高于96 μ A? 进行 电压/温度/电流测量时、电流是否等于663uA?

如果是、则睡眠模式期间的平均电流=[(IsSleep x Tsleep)+(Inormal x Tnormal)]/(Tsleep + Tnormal)、正确?

谢谢。

Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    附加查询。

    ADC 开启多长时间、ADC 滤波器开启以进行定期测量?

    谢谢。

    Kim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    是的、这是正确的、我们所有数据表中报告的值都是平均值、因此大多数情况下电流可能会稍低一些、但实际 ADC 测量期间将会出现短脉冲、这比数据表报告的值高得多。

    此致、

    Wyatt Keller