This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS25750、PD 控制器

Guru**** 2813025 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, TPS25750, BQ25790, BQ25731, TPS25750EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229321/tps25750-tps25750-pd-controller

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: BQ25790、BQ25713、 BQ25731、、 TPS65987EVM

您好!

我有一个关于我的16节 BMS (电池管理系统)的问题。

我打算仅将 PD (电力输送) Type-C 电源(仅供电方)用于手机或 PC 充电...

电池电压为67.2V、我计划采用能够提供5A 电流的直流/直流降压转换器(如下图所示)。

下面是我的查询:

对于此应用是否有更好的船舶参考或其他解决方案建议?

2-有必要将 EEPROM 与 TPS25750结合使用,还是使用 MCU 就足够了?

我可以将 I2C 主设备和 I2C 从设备连接到同一个 I2C MCU 吗?

谢谢!  

此致、

Ahmed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    请在下方查看我的回答!

    TPS25750将是适合您的应用的理想器件、您可以在 Type-C 上提供高达100W 的功率 我们的团队拥有各种参考设计、您可以将这些参考设计用作参考、甚至可以将 TPS25750EVM 用作参考设计。 此 EVM 使用 I2C 控制与 BQ 器件(电池充电器器件)连接。 目前、GUI 已预配置为与充当 DCDC 的3个不同 BQ 器件连接。 这些器件包括 BQ25790/2、BQ25713和 BQ25731。 这些器件将根据来自 PD 控制器的 I2C 控制从电池输出功率。

    2.无需使用 EEPROM。 您可以使用 PBM 流程的 MCU、《主机接口技术参考手册》对此进行了说明。

    3.我不认为将同一 I2C 上的 I2C 主设备和从设备连接到 MCU 有什么好处。 PD 控制器上的主线路用于控制外部器件、通常是 EEPROM、直流/直流 IC 或多路复用器。

    此致、

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon Beader:

    感谢您的答复。

    在我的设计中、由于电池电压为67.2V、因此我选择了不使用 BQ 器件(充电器)。

    实际上、我计划整合一个能够提供5A 电流和20V、15V、9V 和5V 输出的 DC-DC 降压转换器、如下图所示。

    (3. 不建议为我的应用连接 I2C 主器件的特性吗?)  

    我不确定我的设计是否正确。 如有任何反馈或建议、将不胜感激。

    谢谢你。

    此致、

    Ahmed。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    我不在办公室、下周同一时间再见。

    此致、

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon Beader:  

    谢谢您告诉我。 感谢您的快速响应。 期待下周能听到您的来信。

    此致、

    Ahmed。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    一些初始反馈与 PD 控制器设计有关。 您将需要在 PP5V 上使用5V 电源才能在拉电流模式下工作。 这可以为内部电路供电、并用于隐式协议、因此 PP5V 上必须有5V 电压。

    我将在一周内提供更多反馈!

    此致、

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon Beader:  

    感谢您的答复和反馈。

    我是否需要额外的直流/直流降压模块来生成5V 输出?  

    1. 引脚 PP5V 上的输入电流的最大值是多少?

           

          (是否可以使用具有5V 输出和500mA 额定电流的直流/直流转换器为 PP5V 引脚供电?(VBUS 引脚由供电  

          提及的动态直流/直流转换器)

        2.如果我想结合使用动态 DC-DC 降压转换器和 MCU (如下图所示),是否可以为此解决方案配置 PD 控制器? 如何操作             我可以将 PD 控制器配置为通过 I2C 与 MCU 通信、以便中继受电方(在插入受电方后)所需的电压和电流值          和 CC 通信受到影响)? 这适用于 PPS (可编程电源)。

    感谢您的及时响应。 我热切期待您的反馈、如果您能向我提供必要的详细信息、我将不胜感激。

    非常感谢您的帮助。

    此致、

     Ahmed。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    1.是的、要提供 PP5V、您需要额外的5V 直流/直流降压转换器。 这用于隐式合约。 如果您的5V 电源只能提供500mA 电流、则可能会出现崩溃、因为隐式合约仅限于 Type-C 电流(900mA)。  

    2.可以,PD 控制器可用于控制降压转换器的反馈。 您可以参考我们的 TPS65987EVM、它使用 GPIO 事件通过更改反馈来控制直流/直流的输出电压。  

    PD 控制器具有可多路复用到事件的 GPIO。 控制直流/直流稳压器的事件可在主机接口技术参考手册中找到。

    此致、

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon Beader:

    感谢您的答复、我为您提供了帮助、但我还有另一个问题:

    我目前正在使用两个直流/直流转换器、一个用于为 PP5v 提供5V 电压、另一个能够提供5V/9V15V20V - 5A 电流来为灌电流器件充电、  

    因此、如果我连接的接收装置需要5V-3A 的电流、则应由第二个转换器供电、该转换器连接到引脚 PPHV、而不是由第一个转换器连接到 PP5V、  

    我的理解是否正确?

    关于第二个问题、除了 MOS 命令(具有 GPIO、如之前发送的图片所示)外、我打算使用 MCU 来动态控制直流/直流转换器、我想知道如何配置 PD (电力输送) 通过 I2C 与 MCU 通信、以便中继受电方所需的电压和电流值(PPS 可编程电源)。

    我将在论坛上发布有关 PD 控制器的新问题...

    感谢您的反馈,

    此致、

    Ahmed。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    是的、正确。 一旦通过 PD 消息协商5V/3A 协议、这是应由 PPHV 转换器供电的显式协议。

    在没有 PD 消息的情况下、PP5V 将提供隐式合约。  

    TPS25750的 GUI 目前不支持 PPS。

    此致、

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon Beader:

    谢谢、这个解决了我的问题、

    此致、

    Ahmed。