主题中讨论的其他器件: BQ25790、BQ25713、 BQ25731、、 TPS65987EVM
您好!
我有一个关于我的16节 BMS (电池管理系统)的问题。
我打算仅将 PD (电力输送) Type-C 电源(仅供电方)用于手机或 PC 充电...
电池电压为67.2V、我计划采用能够提供5A 电流的直流/直流降压转换器(如下图所示)。

下面是我的查询:
对于此应用是否有更好的船舶参考或其他解决方案建议?
2-有必要将 EEPROM 与 TPS25750结合使用,还是使用 MCU 就足够了?
我可以将 I2C 主设备和 I2C 从设备连接到同一个 I2C MCU 吗?
谢谢!
此致、
Ahmed