This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:电量监测计和充电系统的热敏电阻连接

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQ25798, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223181/bq34z100-g1-thermistor-connection-for-fuel-gauge-and-charging-system

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQ25798BQ34Z100

我们有一个电源系统、其中包括电量监测计(BQ34Z100PW-G1)和充电器(BQ25798RQMR) 、它们都具有电池组热敏电阻的输入。    将电池组的热敏电阻连接到此系统的最佳方式是什么?

BQ34Z100-G1将 热敏电阻的负极端子(THR-)连接到引脚11 (P6/TS)、将热敏电阻的正极端子(THR+)连接到引脚7 (REG)。  

BQ25798使用一个从器件引脚4 (REGN)到引脚16 (TS)的分压器。  在我们的设计中、顶部电阻器的分压器为5.23k Ω;底部电阻器的分压器为30.1k Ω。

我们使用了零欧姆跳线来设置热敏电阻到电量监测计或充电器的路径。  电量监测计看起来可以为我们提供电阻读数、因此可以提供实际的温度估算值。  但充电器似乎只是告诉热敏电阻是否在"范围内"以便充电器执行其任务。

哪个器件能更准确地读取热敏电阻的值?

我们希望仅使用一个器件的读数来简化我们的设计。  例如、如果 BQ34Z100-G1提供准确的温度估算、我们如何使用该估算值来告诉充电器该值?  或者至少告诉充电器温度"在范围内"?

请告知。  谢谢。

Carl Olen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      电量监测计需要使用数字温度作为输入来计算温度、它通过向该引脚施加下拉负载、定期对 TS 引脚上的电压进行采样、我认为这主要会影响充电器的温度检测、 看起来、最佳实践是为充电器和 NTC 使用单独的 NTC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、谢谢您的留言。  我们的电池组只有一个 NTC。  在项目的这个阶段、添加另一个 NTC 是不切实际的。  哪个器件能更准确地读取 NTC、bq34z100电量监测计或 bq25798充电器的数据?  我们能否使用更准确器件进行的测量通过 I2C 消息告诉另一个器件发生了什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    温度测量对于电量监测计来说似乎比对于充电器更重要、以便正确跟踪电池组状态、表征电池组、"黄金文件"等。  我们是否可以从电量监测计获得 NTC 测量结果并向充电器通报消息?  这是我最重要的问题。  您能让 bq25798人员帮助我们回答这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      抱歉、我不是充电器专家。

      您能帮助让充电器专家回答 Carl 的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    三个热敏电阻是我们的设计。 测量仪表、充电器和加热器各使用一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      谢谢告知我们、专门使用 NTC 测量仪表就可以了。