Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQ25798, BQ34Z100
主题中讨论的其他器件: BQ25798、 BQ34Z100
我们有一个电源系统、其中包括电量监测计(BQ34Z100PW-G1)和充电器(BQ25798RQMR) 、它们都具有电池组热敏电阻的输入。 将电池组的热敏电阻连接到此系统的最佳方式是什么?
BQ34Z100-G1将 热敏电阻的负极端子(THR-)连接到引脚11 (P6/TS)、将热敏电阻的正极端子(THR+)连接到引脚7 (REG)。
BQ25798使用一个从器件引脚4 (REGN)到引脚16 (TS)的分压器。 在我们的设计中、顶部电阻器的分压器为5.23k Ω;底部电阻器的分压器为30.1k Ω。
我们使用了零欧姆跳线来设置热敏电阻到电量监测计或充电器的路径。 电量监测计看起来可以为我们提供电阻读数、因此可以提供实际的温度估算值。 但充电器似乎只是告诉热敏电阻是否在"范围内"以便充电器执行其任务。
哪个器件能更准确地读取热敏电阻的值?
我们希望仅使用一个器件的读数来简化我们的设计。 例如、如果 BQ34Z100-G1提供准确的温度估算、我们如何使用该估算值来告诉充电器该值? 或者至少告诉充电器温度"在范围内"?
请告知。 谢谢。
Carl Olen