您好、TI 专家!
我对 TPS54A20 FB 引脚周围的电阻有两个问题。
1. TPS54A20规范的 P32规定"为了降低高频噪声、如图62所示、在 FB 引脚上串联一个电阻"、但这意味着什么?
2. TPS54A20规范的 P24说明"SLVA289可说明将电容器(C8)和电阻器(R8)与 FB 引脚并联的原因"、但 SLVA289不能说明选择电阻器的原因、如何选择它们?
附件中包含相关部件的剪报。 请参阅
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 专家!
我对 TPS54A20 FB 引脚周围的电阻有两个问题。
1. TPS54A20规范的 P32规定"为了降低高频噪声、如图62所示、在 FB 引脚上串联一个电阻"、但这意味着什么?
2. TPS54A20规范的 P24说明"SLVA289可说明将电容器(C8)和电阻器(R8)与 FB 引脚并联的原因"、但 SLVA289不能说明选择电阻器的原因、如何选择它们?
附件中包含相关部件的剪报。 请参阅
您好!
关于问题1;在某些情况下(例如、当 Cff (C8)值较高时、进入 FB 引脚的噪声可能会过大并导致调节问题。
这可以通过添加一个与 CFF (C8)串联的 RFF 电阻器或 在 FB 引脚之前添加一个电阻器来纠正。
RFF/R8的值通常是 R9值的1/10。
C8添加一个零点以提高相位裕度、并应根据相位裕度进行选择。
您可以使用随附的 Excel 计算器收费函数来确定所有值。
希望这对您有所帮助。
Yitzhak Boluriane2e.ti.com/.../TPS54A20_5F00_excelCalculator_5F00_20200508.xlsx
您好!
好久不见。
关于您收到的 Excel 文件、我有两个问题、因为它与规格不同。
1.对于 Rbot (R7)、建议使用1k 到10kΩ Ω、但 Excel 建议使用10k 到20kΩ Ω。 由于评估板上的 R7也是14kΩ Ω、Excel 是否正确?
2. RPGOOD (R6)的规格规定建议使用10k 至100kΩ Ω、但 Excel 规定为1k 至100kΩ Ω。 哪一个是正确的? (因为它是一个上拉、我认为只要它足够高、任何东西都没有问题。)
此致。
您好 gomi.ryota、
kΩ 在 kΩ Ω 和10k Ω 范围内使用 R _Bot。 请阅读数据表中的建议。
kΩ 对5.5V 或更低的电压源 kΩ 10k Ω 和100k Ω。
谢谢!
Tahar
大家好、 gomi.ryota、
14.3K 距离建议的范围不是太远、 工作正常。 推荐1K 至10K 并不是一个硬性要求、您只需注意 FB 电阻过小将增加功率损耗并降低轻负载条件下的器件效率。 电阻过大更容易受到 VFB 输入电流产生的噪声和电压误差的影响、从而影响输出电压精度。 因此、如果您能达到1K 到10K、这是最佳点、如果偏离了该值、则只需确保它不会太大、从而在反馈环路上产生噪声和误差。
谢谢!
Tahar