This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25180:BUVLO 设置

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1235164/bq25180-buvlo-setting

器件型号:BQ25180

感谢您的答复。

我已经在充电控制1寄存器中将 BUVLO 设置调整为2.4V。 但是、尽管发生了这种变化、但使用3.00V 电池时电路仍然无法正常工作。 是否需要修改任何其他设置或配置以确保正常运行?

它可以设置为仅2.2V 或 buvlo 中指定的任何电压、例如2.4、2.6、2.8吗?

Chinmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chimnay:

    对于将来的问题、如果它们仍与原始问题相关、请随时在同一主题中进行回复。 如图所示、您始终可以点击"回复"按钮

    至于电池电压设置、您可以发送 CHARGECTRl1寄存器的 BUVLO 字段中列出的以下任一项

    这些设置以及所有其他可自定义设置都包含在数据表中。  

    此致、

    Anthony Pham