请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25180 感谢您的答复。
我已经在充电控制1寄存器中将 BUVLO 设置调整为2.4V。 但是、尽管发生了这种变化、但使用3.00V 电池时电路仍然无法正常工作。 是否需要修改任何其他设置或配置以确保正常运行?
它可以设置为仅2.2V 或 buvlo 中指定的任何电压、例如2.4、2.6、2.8吗?
Chinmay
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢您的答复。
我已经在充电控制1寄存器中将 BUVLO 设置调整为2.4V。 但是、尽管发生了这种变化、但使用3.00V 电池时电路仍然无法正常工作。 是否需要修改任何其他设置或配置以确保正常运行?
它可以设置为仅2.2V 或 buvlo 中指定的任何电压、例如2.4、2.6、2.8吗?
Chinmay