Other Parts Discussed in Thread: BQ24171, BQ25616, BQ25606
主题中讨论的其他器件: BQ25616、 BQ25606
大家好、TI 的 FAE、您好!
下图是为 BQ24171设计的原理图 I。 您能帮助检查是否正确吗? 谢谢你。
其中我的电源输入规格是5V 输出、单节电池、电池电压是4.40V±0.05V、充电电流是2A±0.1A。
同时,我想提出以下问题:
1 μ A、BQ24171℃说明书、预℃电流是快速充电电流的0.1倍、冷时充电电流下降到10-60 μ A 充电电流的0.5倍0-10 μ A。 这些是固定参数。 ℃有其他方法可以将预充电电流降低到0.08A、同时确保快速充电电流为2A、并在冷电流介于0-10 μ A 之间时将冷充电电流降低至0.8A? 如果有任何方法、请与我分享以便参考。
、我的电池带有热敏电阻、我可以直接将 TS 引脚拉到电池上吗、还是应该使热敏电阻保持与 TS 引脚连接?
3、BQ24171是否具有电池回流保护?
4、系统的功能是什么? 根据下面的原理图、系统直接与电池相连。 是这样吗?
5 μ s、原理图中使用的 D103续流二极管是否正确? 我使用的是1000V/2A 快速管
6、有输入时、LED 指示灯是否在未连接到电池的情况下一直闪烁?
感谢你的评分 期待您的回复
原理图如下所示