This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:BQ24171计划咨询

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24171, BQ25616, BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233499/bq24171-bq24171-scheme-consultation

器件型号:BQ24171
主题中讨论的其他器件: BQ25616BQ25606

大家好、TI 的 FAE、您好!

下图是为 BQ24171设计的原理图 I。 您能帮助检查是否正确吗? 谢谢你。

其中我的电源输入规格是5V 输出、单节电池、电池电压是4.40V±0.05V、充电电流是2A±0.1A。


同时,我想提出以下问题:

1 μ A、BQ24171℃说明书、预℃电流是快速充电电流的0.1倍、冷时充电电流下降到10-60 μ A 充电电流的0.5倍0-10 μ A。 这些是固定参数。 ℃有其他方法可以将预充电电流降低到0.08A、同时确保快速充电电流为2A、并在冷电流介于0-10 μ A 之间时将冷充电电流降低至0.8A? 如果有任何方法、请与我分享以便参考。

、我的电池带有热敏电阻、我可以直接将 TS 引脚拉到电池上吗、还是应该使热敏电阻保持与 TS 引脚连接?

3、BQ24171是否具有电池回流保护?

4、系统的功能是什么? 根据下面的原理图、系统直接与电池相连。 是这样吗?

5 μ s、原理图中使用的 D103续流二极管是否正确? 我使用的是1000V/2A 快速管

6、有输入时、LED 指示灯是否在未连接到电池的情况下一直闪烁?

感谢你的评分 期待您的回复


原理图如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 dxd:

    在原理图上,如果仅由 USB-C 5V 供电,则无需输入缓冲器  。  此外、我对 OVPSET 电阻器的大小提出疑问、因为这也会设置 UVLO。  我无法检查 TS 引脚电阻器、因为我不知道热敏电阻的详细信息。  我建议使用以下链接中的电子表格进行仔细检查。  https://www.ti.com/lit/zip/sluc244

    关于1、减小预充电的唯一方法是更改 ISET 电阻分压器。  您可以添加一个 FET、其栅极由电池电压驱动、并添加串联电阻器以更改底部 ISET 电阻器。

    关于2、电池热敏电阻应连接到 TS 引脚。

    关于3、不  有一条通过电感器的路径、然后是高侧内部 FET 体二极管、再连接到 PVCC。  因此、我建议添加一个由 ACDRV 驱动的反向阻断 FET、以防止 USB-C +端子上出现电池电压。

    关于4、是的。  如果使用 ACDRV FET 和 BATDRV FET、则输入源为系统供电并为电池充电。  当输入源被移除时、BATDRV 打开电池 FET、这样电池能够为系统供电。

    关于5、在 REGN 和 BTST 之间有一个内部二极管、因此不需要 D103。  我们建议在 SW 到 GND 之间使用肖特基二极管、该器件通常称为续流二极管。

    关于6、是的。  这是由于电池检测:

    为什么您将该器件用于5V 输入?我感到困惑。  BQ25616是更好的选择。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff  

    很高兴收到您的回复

    我已经重新修订了原理图并根据您的回答标记了参数。 您能帮我再确认一下吗

    根据您的回答、我想问您以下问题

    问题1:℃在0-10 μ s 冷条件下修改预充电电流和充电电流、同时确保充电电流为2A。 我基本理解您的建议。 您能否提供完整的解决方案

    问题2:我是否可以理解系统连接到了外部设备? 我是否有可能在实际应用中不使用它

    问题3:我们可以避免无电池 LED 闪烁的情况吗? 我的客户需要 LED 灯即使没有电池也不会闪烁

    问题4:为何要将 BQ24171用于5V 输入? 这是因为这是我的客户指定的 IC。

               同时、您说使用 BQ25616更好。 您能否告诉我、为什么它比 BQ24171更合适

    期待您在上面的答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 dxd:

    参阅此处的详细原理图检查清单。  

    Q1:您需要一个开关来改变 ISET 上的电阻。 需要检测和控制。  

    问题2:是的

    问题3:否 无法更改指示。

    Q4:BQ25606 (如果 VBAT 需要4.40V、请查看 BQ25616 DS 的第4页)具有完全集成的解决方案、包括反向阻断 FET、感应和反馈网络、更高的效率。 使用 BQ256xx 进行5V 输入电源充电的优势包括降低 BOM 成本、提高效率(仅适用于1S)和简化设计等 此处提供了 BQ25606原理图检查清单。  

    此致、                                      

    Eric  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,额兆

    在调试过程中、关于以下问题、我想向您咨询

    根据上图、充电需要满足这些条件。 调试过程中、我测试了 ISET 电压为0.4V、Vavcc 电压为5V、OVPSET 电压为1V、VREF 等于3.3V、TS 电压也处于允许的充电范围内。

    Q1:我不确定这1.5s 意味着什么?

    Q2:的电压是 REGN LDO 的电压是否为6V? 我测试的电压未达到6V 的原因是什么?

    :μ A

    这两个 ACSET 的连接方法有何区别? 第二种方法是将电阻器直接连接到 ACSET。 为该电阻器选择的电阻值是多少?

    Q4:因为我不使用系统、所以我不需要考虑 ACFET、对吗?

    Q5:我的 PCB 板没有输出、但 LED 一直亮起。 逐个测量受保护引脚的电压后、该值也在规格范围内。 所以我认为应该没有保护,但仍然没有输出。 我想问问题是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Dxd、

    即1、1.5秒。

    关于2、LDO 线性稳压器只能提供低于施加的输入电压的输出电压。  如果您施加5V 电压、LDO 不能为6V、将会进入压降状态。

    关于3、如果不使用输入电流限制、ACSET 可连接至高电平。  如果您在 ACN 和 ACP 之间使用感应电阻器来使用输入电流、则电阻分压器会设置充电器的最大输入电流。

    关于4、您不需要2个 FET 中的任何一个、但您需要至少一个二极管来阻止电池电压出现在输入端。

    关于5、OVP 设置上的电阻分压器也会将欠压保护限制设置为5.5V。  如果您施加低于5.5V 的输入、充电器将不会开启。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff

    我为 OVP 设置的输入范围为2.5V 至8V、我的输入为5V、这应该足够了。 我的问题是每个设置引脚的电压正确、但没有输出。 我想问、导致这个问题的原因可能是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 dxd:

    上面原理图中的 OVPSET 电阻器不提供2.5V 至8V 电压。  无论如何、我不明白您的 LED 为什么亮起、即 STAT 低电平。  STAT 低电平正在充电:

    一个故障导致 STAT 闪烁。  您能否发送 PH、PVCC 和 SRN 的示波器快照以确认转换器正在切换?

    此致、

    Jeff