主题中讨论的其他器件:TPS552892、、、
您好、Fergus:
我看到了解决问题的灯光。 钳位电路没有足够的驱动能力来驱动 Q3。
我在 AS431阴极上添加一个10欧姆电阻器、并将串行电阻器 R5从300欧姆降低至100欧姆。 电压仅在10欧姆交叉时出现49mV@Vin=15V、0.2mV@Vin=7.4V。
我使用 PNP 晶体管放大输出电流、请参阅附件。 当 Vin=9.5V~15V 时有效。 低端仍然存在问题、因为流经 Q3的电流更大、低 Vin 无法提供足够的输出电流。
下一步:我将使用达林顿 PNP 来获得更大的电流增益、希望它能起作用。
我虽然在输出端移动钳制电路,因为输出电压>12V,很容易处理参数。 并在输入电压< 8V 时使用 EN 引脚切断电源。 但我不知道客户侧 LED 驱动电路的细节。 项目发布时存在风险、存在问题。
您对修改后的原理图有什么建议吗?
谢谢。
张