This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61288:TPS61288设计

Guru**** 2815125 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS552892, TPS61288, TPS61288EVM-064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223557/tps61288-tps61288-design

器件型号:TPS61288
主题中讨论的其他器件:TPS552892、、、

您好、Fergus:

我看到了解决问题的灯光。 钳位电路没有足够的驱动能力来驱动 Q3。

我在 AS431阴极上添加一个10欧姆电阻器、并将串行电阻器 R5从300欧姆降低至100欧姆。 电压仅在10欧姆交叉时出现49mV@Vin=15V、0.2mV@Vin=7.4V。

我使用 PNP 晶体管放大输出电流、请参阅附件。 当 Vin=9.5V~15V 时有效。 低端仍然存在问题、因为流经 Q3的电流更大、低 Vin  无法提供足够的输出电流。  

下一步:我将使用达林顿 PNP 来获得更大的电流增益、希望它能起作用。

我虽然在输出端移动钳制电路,因为输出电压>12V,很容易处理参数。 并在输入电压< 8V 时使用 EN 引脚切断电源。 但我不知道客户侧 LED 驱动电路的细节。 项目发布时存在风险、存在问题。  

您对修改后的原理图有什么建议吗?

谢谢。

e2e.ti.com/.../8V_7E00_15V-inut_2D002D00_12V1.2Aoutput.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chang:

    对于 达林顿 PNP、我认为它是无用的、因为 Q3基极电流主要来自 Q2、其中的电流为(Vin-12V-Vbe)/100、可能最大值为30mA

    您可以将 R5更改为较小的值、以确保具有足够的 Q3基础电流。

    另一个 潜在问题是、环路可能 在两个阶段之间发生冲突。  

    我有更好的选择、您可以使用降压/升压器件、如 TPS552892、它将提高效率并减少外部器件。

    另外、TPS552892具有输出电流控制功能、非常适合 LED 驱动器。

    请浏览 网站。

    TPS552892数据表、产品信息和支持| TI.com

    此致

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus:

    我认为一种解决 Q3驱动问题的非常简单的方法。 AS431电路仅在输入电压大于12V 时在 Q3输出端提供12V 钳位电压。  当 Vin 降至12V 以下时、As431电路不处于正常状态、只需将 Vin 传递到其输出。 它没有足够的电压来增加其输出电流。

    现在我想:AS431 Vout 与 Q3输出相连以实现钳位。 可以通过添加偏置电阻器从 Vin 获取 Q3基极偏置电流。 我的初步计算是49.9欧姆0.5W。

    周一我在家工作。 星期二、我将去实验室进行测试。 希望它会是好的。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chang:

    AS431的最大 阴极电流范围为-100mA 至150mA、它无法对12V 电源进行钳制。

    建议将基极钳制在12V、并增大来自 Vin 的偏置电流。

    另外、我认为偏置电阻器0.5W 的功率太大。

    您认为 TPS552892的用途是什么?

    此致

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fergus:

    • AS431会将电压 输出钳位到12V。 由于 AS431电压输出连接到 Q3基极、因此 Q3发射极输出将为12V-VBE (因此我设置 AS431输出12.7V)。 Q3输出电流由其基极电流决定、该电流由 R5和 R5上的电压值决定。 问题是、当输入电压低于12V 时、R5上的电压仅约为0.7~0.8V。 流经 R5的电流= AS431 基准电流+阴极电流+ Q3基极电流。 很难处理。  
    • 我考虑在 Q3基极和 Vin 之间添加一个偏置电阻器、这会使切断功能无效。 截止功能将限制流经 Q3 (现在最大电流为12Vx1.02 x1.4A (最大值)/0.9 (效率)/7V (截止电压)=2.72A)的电流。 我查看 Q3 (ZXT1053AK)数据表、100 度时的增益为100、25度时的增益为150。  
    • ,取增益=100,Q3基极电流(最大值)=2.72A/100=27mA。 因此 R5=0.8V/27mA=30 Ω。 当 Vin=15V 时、电流 R5=(15V-12V)/30 ohm=0.1A、消耗0.1Ax3V=0.3W。
    • BUCK-BOOST 芯片是不错的选择、就是成本高(~ 4美元)。 潜在客户可能订购250K、  目标 BOM 成本为2.50美元。 我将尽我最大努力完成我当前的设计、但如果它不起作用、我将要求我们的销售部门与客户协商。
    • 谢谢。 非常感谢您的帮助。
    • 张  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们刚才提出了另一个考虑。 AS431在输入电压大于12V 且输出12V 时正常工作。 它仅在输入电压小于12V 时将输入电压传递给输出电压。 我不知道是否有死点(电压交叉 R5=0)。 明天我去办公室的时候,我会尝试找到它。

    不管怎样、如果它不起作用、我会将钳位电路移至 TPS61288输出侧、只要我设置 TPS61288输出13V、AS431电路就始终处于正常状态。 它将非常容易。 在本例中、我将使用 TPS61288 EN 引脚作为截止引脚。 禁用 TPS61288所需的 EN 引脚上的最低电压是多少? 我是否可以在 EN 引脚上使用齐纳二极管和电阻器?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chang:

    1.当 TPS61288的输入 接近 它的输出、比如12.3Vin 和13Vout、就会触发它的最小占空比、从而产生较大的输出波纹。

    我记得您之前提到过这个问题。 通常、 不 建议在这种情况下工作、但无论如何都可以。

    我想提醒大家的是、在 以前的设计中、Vin=12和 Vo=12V 可能会进入最低占空比条件。

    也就是说、当输入电压高于12V 时、整个纹波可能会非常大。

    2.对于 EN 引脚,您可以使用两个电阻器对输入电压进行分压,高电平阈值为1.2V,引脚的最大电压为6V,这就足够了。

    3.将 钳位电路移至输出是 可行的。  但是、 由于它始终工作、根据输入条件、热性能可能会很差。

    在该应用中、当输入电压高于约13V 时、器件将完全关断且无开关操作、在输出纹波方面优于之前的电路结构。

    3.我认为当输入电压小于12V 时 Q3不是完全饱和导通。

    问题是当输入电压低于12V 时,R5交叉电压仅约为0.7~0.8V。

    为什么会这样呢? 如果输入电压低于12V、我认为 R5上的电压几乎为0。

    当 Vin 为11V 时 、Q1和 Q2为饱和导通、AS431无法输出电流将基极电压升高到12V、只能保持基极电压11V、基极电压不比发射极高0.7V、Q3不能 为饱和导通。

    4. TPS552892可能更便宜、请联系我们的 FAE 或销售人员。

    此致

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fergus:

    通过将 R5更改为30 Ω/0.5W、可解决 Q3驱动能力问题。 现在、对于输入电压 在7.4V~15V 之间变化、输出为11.81V@11.84V~负载1.2A。 通过添加一个270uF 铝电容器(16SVPG270M、不带它、脉动1V)、最大纹波 p-p 为200mV。

    仍然存在一些问题:在截止点(Vin = 7.4V 左右)和瞬变点(13V 左右)发生可闻噪声。 VIN >13.5V 时、可闻噪声消失。

    cutoof 点噪声的根本原因是 Q1将其状态从 ON 变为 OFF、但不是陡峭的(需要很长时间)。 我可以尝试以下2种方法:

    1.使用 R1并联电容器。

    2.使用比较器替代 Q1。

    我不知道如何解决 TPS61288瞬态点噪声(在 Vin 13V 附近)、也可能是驱动能力(当 Vin 接近稳定电压时、电压交叉 R5很小、甚至为0、无电流增益。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在~13V 时、驱动能力问题似乎不存在。  VIN=13.3V、IIN=1.24A、低噪声;VIN=13.4V、IIN=1.24A、 可闻噪声开始;Vin=14.1V、 Iin=1.24A、噪声消失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIN= 13V~15V、会在旁路级中发生可闻噪声、因为电流为1.24A。 但高于14.1V、无噪声。 输入电流在7V 时达到其最大值、即2.85A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chang:

    请 区分这两个问题、一个是当 Vin 接近 AS431目标时、另一个是 TPS61288的 Vin 接近 TPS61288输出目标时。

    这两个问题都可能导致噪声问题。

    您可以更改 AS431目标以查看哪个问题会导致噪声。

    由于 Vin 接近于 AS431目标、可能会 像您说的那样造成驱动能力、但我怀疑驱动能力会随着输入电压的增加而降低、我之前提到过。

    我认为如果输入电压低于12V,R5的电压交叉值将接近0 [/报价]

    由于  TPS61288的 Vin 接近 TPS61288输出目标、您可以检查电感器电流或 SW 波形、看看是否存在可闻噪声。

    如果这是噪声源、您可以移除一些输出电容以提高频率。 一旦频率高于20kHz、噪声将消失。 但 当负载较轻时、仍有可能再次降低频率。

    最后、我建议使用 降压/升压 方案、或者您可以选择一个便宜的降压器件来进行第二级、这将容易得多。

    此致

    费格斯

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus:

    非常感谢。  

    因此、输出电容决定了开关频率。 为了降低12V 时的大纹波、我添加了一个270uF 铝制电容器(将纹波从1V 降低至200mV)、这可能是高输入电压下产生噪声的根本原因。 我可以尝试100uf 或47uf (客户 LED 驱动规格, 纹波<500mV)

    再次感谢大家。

    PS:截止函数可能会导致断续、当电池电压低于7.4V 时、它会切断电池输入->电池电压将上升->再次打开电路....... 我考虑添加一个单稳态电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、您提到的频率是纹波频率、它与可闻噪声相关。 我将尝试折衷纹波< 500mV 并且没有可闻噪声。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chang:

    我们很乐意提供帮助。

    请检查负载较小时是否会有噪音。

    处理噪音问题总是很复杂的。

    此致

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus:

    我想您会引导我走上正确的道路。 对于高端的输入电压,我将铝电容器值从270uf 更改为100uf(加上40uf 陶瓷电容器),几乎没有可闻噪声。 仅在 Vin=14.3V 时具有非常轻的可闻噪声。 最大纹波为520mV (比客户规格大20mV)。 添加一个1uH2A 电感器和10uf 电容滤波器、纹波几乎不会消失、仅在上升沿过冲520mV。 我将尝试使用具有大直流电阻器的其他电感器来查看结果。

    对于 Vin 的低端、我需要使截止时间短路(快速进行转换)、并添加一个锁存电路、使电路 在电池电压上升时保持截止。 我决定使用数字电路来实现它。 在模拟电路中、阻抗不易于控制、并且会引发很多麻烦(驱动能力、晶体管状态转换)、这使我疯狂不已、尤其是在输入电压不断变化的情况下。

    下面是我对低端 Vin 电路的计划。   

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus:

    我认为 Vin 高端纹波噪声问题已经解决。 通过在输出端添加一个2.2uH 0.081 Ω DCR L 和10uf C 滤波器、在 Vin=14.1V 时、输出纹波为300mV (比较为520mV 与1uf 0.051 Ω DCR 为)、几乎看不到噪声。 尽管噪声频率仍在人耳范围内、但噪声能量很小。 总输出电容仅为70uf (或许我可以进一步减小电容)。

    我将处理低端问题。 首先我需要购买器件。 这可能需要几天的时间。 我将关闭该帮助请求。 如果我遇到新问题、我将签发新的 TT。

    非常感谢。 您的人真的很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chang:

    我很乐意提供帮助。

    此致

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus:

    我无法使用 EN 引脚实现电池切断和闩锁。 我有2个截止/锁存电路、如果我未连接到 TPS61288电路 EN 引脚、这两个电路都可以正常工作。 请参阅下面的原理图。

    CUTOFF/ LATCH 电路1:

    CUTOFF/闩锁电路2:

    两个电路在 Vin 为高电平时向 EN 引脚输出 Vin、并输出 0.000V (电路1)/输出0.24V (电路2)。 我查看数据表,EN 低电平为0.4V。

    当我将截止/锁存电路连接到 TPS61288时、它不会截止、输入电流从2.1A 下降到0.98A。

    我购买了 TPS61288EVM-064电路板、并将跳线设置为 EN->GND、相同的结果:TPS 61288仍然输出电压、但电流下降。

    请提供帮助。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    校正:

    当 Vin 为高电平时、两个电路向 EN 引脚输出 Vin、 当 VIN 为低电平时、两个电路输出0.000V (电路1)/输出0.24V (电路2)。

    TPS61288VEM-064 用户指南链接:

     https://www.ti.com/lit/ug/slvubw6a/slvubw6a.pdf?ts=1685485502544&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTPS61288EVM-064

    原理图位于第3页。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chang:

    如您所见、当 EN 为低电平时、TPS61288关断、但器件无法将输出与输入隔离。

    较高 MOSFET 的体二极管会自动导通、电流可以流过它到达负载。

    如果需要断开负载、Buck-Boost 将是您的最佳选择。 或者您需要添加一个 ISO-FET。  

    我认为 迟滞比较器  比 TVS 和晶体管更简单、更准确。

    此致

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus:

    您能否教我如何使用迟滞比较器来断开负载?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    昨天、我购买了用于切断负载的 P 沟道增强型 MOSFET SSM3J332R (30V 6A 1W)、并于今天上午进行次日送达。

    但我担心此 MOSFET 可能对我们的应用不利。  

    1.封装太小、采用 SOT-23封装、尽管其 Rds (on)= 50mohom ~100m Ω。 对于2.5A 电流、其最大压降为2.5A x 100m Ω= 0.25V、 最大功耗为2.5A x 0.25V = 0.625W。

    TPS61288具有电感器和电容器。 30V 和6A 是否足以应对电流和电压浪涌?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chang:

    很抱歉造成混乱。

     迟滞比较器可用于替代 TVS 和 CD4091电路。

    对于 P-MOS、从栅极电压来看、电压和电流似乎足以满足要求。

    它的栅极电压为+-12V、因此将栅极连接到 GND 超出范围、因为源极电压将达到最大15V

    此致

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    <其栅极电压为+-12V、因此将栅极连接到 GND 超出范围、因为源极电压将最大为15V。>

    是的、我认为这是一个驱动电路、如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chang:

    它看起来对于电路正常。

    当 Vin 较低时、MOS 很热、注意 散热。

    此外、浪涌电流会在启动周期和负载发生变化时出现。

    请安排启动/关断顺序、以确保 MOS 完全处于状况、从而避免大功率损耗。

    此致

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 TPS61288已经实现了软启动。 在 TPS 输入侧、我只放置了一个10uf 电容。 尽管开关扼流圈位于输入侧、但其浪涌将受到软启动的限制。 但是、我对小型 MOSFET 封装仍然不是很有信心(我应该购买15A 的 TO-252封装)。 让我们几个小时后看看(我将收到 MOSFET)。 看看 TPS61288、如此小的封装可以传导18A 电流、我感觉有点放心了。

    负载动态:实际负载为 LCD 背光(12V1.2A、最大1.4A)。 我认为背光始终是连接的。 我使用10欧姆功率电阻器作为负载。 背光驱动电路可能会导致一些浪涌(客户规格、 浪涌电流)。

    TPS61288必须开启或关闭。 现在、我将 AS431钳位电路从输入侧移至输出侧、避免出现低驱动电压/电流问题。 NPN 晶体管 ZXT1053AK 的额定功率仅为5A4W、希望浪涌是瞬时的、ZXT1053AK 可以承受该浪涌。 否则、我将重新选择 NPN。 测试结果良好(除了切断/锁存功能)。  请参阅下面的新原理图和测试结果。  

    e2e.ti.com/.../schematic-5_2D00_31_2D00_2023.pdfe2e.ti.com/.../2541.test-results.docx

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chang:

    您刚才提到您在外部有 NPN 晶体管、因此它可以在输入和输出之间实现隔离。

    其中一个输入 P-FET 和外部 NPN 就足够了。

    您可以 在一切都完成后进行全面的测试。

    毕竟、获得过热结果是安全的。

    此致

    费格斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus:

    出于某种原因、我昨天没有收到 P MOSFET、也无法对其进行测试。

    昨天、我给您发送了一个空白原理图、我不明白为什么。 正在重新发送

    在新原理图中、我将 AS431移至输出侧。 您可以看到 AS431驱动电压/电流的艰难程度。 考虑到组件容差、原型工作并不意味着大规模生产正常。 我会计算 AS431 Vout 和 TPS61288 Vout 的最坏情况。 在最坏的情况下、驱动电流仅为7mA (很小)、我将 TPS61288 Vout 提高到12.53V

    在此原理图中、截止频率/锁存器连接到 EN 引脚。 我将在输入侧使用 PMOS。

    e2e.ti.com/.../5584.schematic-5_2D00_31_2D00_2023.pdf

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chang:

    12.53V 是否足够?

    基极电压将为12.5、因为431基准为2.5V、基极电流将为(12.53-12.5)/30=1mA、 不考虑电压偏差。  

    功率损耗可能是一个 潜在的问题。

      我必须说、实际上、电路有点太复杂。

    此致

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus:

    抱歉、按拼写错误、我设置为13.53V。

    昨天、我添加了 PMOS。 PMOS 正常。 但由于 PMOS 压降(0.3V)、在 Vin=9V 时、输入电流比先前的测试结果大。 发生可闻噪声时、输入电流下降。 我检查电路、驱动电阻是50欧姆、而不是30欧姆。  我将更改为30欧姆进行测试。 我再次查看 ZXT1053AK 数据表(增益与温度间的关系)、在高温下、增益会下降。 我可能需要找到另一个晶体管。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    出现问题、可能不是驱动器能力问题。 现在 AS431钳位电路位于输出侧(与输入侧提供电流的钳位电路不同)。 如果负载电流降低、则不会影响 TPS61288。 可闻噪声是由添加截止/锁存电路引起的。 如果没有截止/锁存电路、则工作正常(如测试结果所示)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它确实会影响 TPS61288的工作、因为输出电压也会下降

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    找到问题。 P MOS 无法传导大电流。 当负载为12 Ω(~1A)时。 VDS 为0.25mV。 WEN 负载为6 Ω、它应该是~2A。 我得到1.15A 和 VDS=5V、不饱和。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus:

    小型 MOSFET 具有 Rds_100~150 Ω m Ω、且在低 Vin 时、电流较大。 如果 VGS 较小、则 RDS 会增加、在低 Vin 时则较小。

    现在我选择 Si4155DY-T1-GE3、其 RDS 为15m Ω、但 CGS 较大(~1000pF)、我的驱动电路为:

    如果有什么我忽视的地方,请检查一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曹操:

     Fergus 是不在办公室从第五到第六,将回复你后,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus:

    通过将 VGS 分压器下部电阻器从 NPN 发射极移至集电极来解决此问题。 发射极连接到 GND 以及 Vin 和集电极之间的分压器。

    现在我有一个全功能的原型。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chang:

    很高兴您有了完整的设计。

    希望一切都能顺利进行。

    此致

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您在过去一个月的帮助。