This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS629210:当输入电压低于3、8V 时为高电平保持

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62840, TPS629210, TPS62160, TPS62125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229320/tps629210-high-consmption-when-vin-is-below-3-8v

器件型号:TPS629210
主题中讨论的其他器件: TPS62160TPS62125、TPS62840

你好,我已经设计了一个超低功率电源(见附图)与锂电池一起使用,为传感器和 MCU 供电,它输出3,28v 和一切都运行良好的最后

但是、当使用功率分析器套件 II 和 MCU 测量功耗时、我可以看到一个非常奇怪的行为。

当输入电压介于3、2和3、4之间时、器件消耗为1、65mA、如果接近3、75、则消耗电流上升到3mA、当电压高于3、8V 时、降低到40uA、我相信这就是其标称值。

有办法解决这种行为吗?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的同事 Athos 会检查您的问题、然后很快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    我想您是否附上了错误的原理图、因为这是 TPS62160、而不是 TPS629210。 您实际使用的是哪个器件?

    关于这种现象、这是此器件和所有具有 DCS 控制功能的转换器的一种正常性能、因为它的最短关断时间会被触发、不再在 PFM/DCM 下运行、而是会在 FCCM 下运行。

    • 在一些轻负载预计会在 PFM 模式下运行时、伪最小关断时间允许电感器电流变为非常负的值

            –这会窃取输出电容器中的能量并降低输出电压

            –一旦低侧 FET 关闭、输出电压低于设定点、开关脉冲必须再次启动

            –结果是在占空比高于~90%和一些负载下以强制 PWM 模式运行

    因此、最短关断时间性能会在高占空比下导致较高的轻负载输入电流。 它无法修复/解决。 您可以尝试通过增加电感来部分提高效率。

    如果您希望确认此性能、则可以测试 SW 引脚的波形、看看它是否连续在3.75Vin 边界处。

    在3.2~3.4V 时、它将以100%的占空比运行、输入电流会更低。

    如果您还有其他问题、敬请告知。

    雅典

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我说的是  TPS62160。

    我可以看到消耗的来源、我仔细查看了数据表、并且看到了这一引述。

     通常当 VIN 降至高于 VOUT 15%时、无论是否、TPS6216x 都不会进入省电模式
    负载电流。 器件在 PWM 模式下保持输出稳压状态

    我仍在学习 DCS 的行为、但使用过简化的解释会认为该稳压器不适合我的应用、因为电池电压低于3.7V、它将无法提供我需要的3.3V 电压来保持超低功耗。

    这让我想知道、您会为我的应用建议什么稳压器? 它基本上是一个 SENSOR+MCU+LoRa 无线电、依靠单节3.7V 电池运行。

    非常感谢您的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    是的、回答正确。 此器件不适合您的应用。  

    我刚找到 TPS62125、该器件不具备此功能、因为它使用 PMOS 作为高侧 MOSFET。

    我进行了基准测试、结果表明、当输入电压介于3.3V~4V 和~200uA 之间时、TPS62125的输入电流为~20uA。

    这一消耗是否适合您的应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Athos、  

    TPS62125看起来真的很不错、我要特别感谢您在工作台上测试它、非常感谢!

    我一直在做一些研究、还发现了 TPS62840、我一直在对这两个数据表(建议 TPS62125与 TPS62840)进行比较、并且我可以说 TPS62840在100%模式下的 IQ 和 RDS_ON 规格略好、 可以有效延长电池寿命。  
    但作为主讲、我没有足够的信心相信我的讲座、因此我想问您是否可以快速了解 TPS62840、看看它是否适合我的应用。

    再次,非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    我们的 LVB 团队将为您提供有关 TPS62840的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    感谢您使用 E2E、

    TPS62840具有最低的 Iq 且在较轻负载下具有非常高的效率、您想了解有关 TPS62840的哪些信息?

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moheddin:

    我的主要问题是、即使输入电压非常接近输出电压、它是否能够保持超低功耗。在我之前使用  TPS62160的尝试中、当输入电压为3.7V、输出电压设置为3.3V 时、输出电压会变得很高。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    感谢您提供的信息、请您提供您的工作条件、例如典型负载和最大负载。  

    根据负载电流、您可以使用效率曲线来估算输入电流、如下所示。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Moheddin。
    最大负载约为150-200mA、典型负载从100uA 变为600uA、我已将 Vout 设置为3.2V、电源由单节锂电池供电。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    感谢您提供工作条件。

    如果考虑 Vin = 3.6V、Vout = 3.3V 的用例、在100uA 时效率约为88%

    根据上述条件下的效率数据、器件在100uA 负载下消耗的电流将约为 105uA。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    如果您没有任何其他问题、可以点击关闭该主题吗  已解决

    谢谢。此致、

    Moheddin。