Other Parts Discussed in Thread: TPS62840, TPS629210, TPS62160, TPS62125
主题中讨论的其他器件: TPS62160、 TPS62125、TPS62840
你好,我已经设计了一个超低功率电源(见附图)与锂电池一起使用,为传感器和 MCU 供电,它输出3,28v 和一切都运行良好的最后
但是、当使用功率分析器套件 II 和 MCU 测量功耗时、我可以看到一个非常奇怪的行为。
当输入电压介于3、2和3、4之间时、器件消耗为1、65mA、如果接近3、75、则消耗电流上升到3mA、当电压高于3、8V 时、降低到40uA、我相信这就是其标称值。
有办法解决这种行为吗?
非常感谢