This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40305:无法解释的是、根据 Webench、TPS40305 IC 功率损耗突然增加

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220649/tps40305-inexplicable-sudden-increase-in-tps40305-ic-power-loss-according-to-webench

器件型号:TPS40305

您好!

我使用 TPS40305同步降压控制器创建了以下 Webench 设计:
webench.ti.com/.../SDP.cgi

输出电流在11A 和14A 之间的效率突然下降(请参阅附件)引起了我的注意。 我想弄清楚是什么导致了这种下降。

进一步调查表明、输出电流为11.2A 时、TPS40305 (IC PD)中的功率损耗为569.04mW、而输出电流为11.3A 时、IC PD 尖峰高达6.06W。 所有其他功率损耗数据的表现与预期相同(请参阅附件)。

然后、IC PD 进一步缓慢增加、在11.9A 时达到6.13W 的最大值。 对应的最大电压持续下降。

我在迄今为止设计的任何同步降压控制器中未看到任何类似的行为。 此外、数据表中没有任何文字表明控制器会在如此高的输出电流下开关任何模式、也没有警告在最大输出电流下不会发生最大 IC 功率损耗。

我无法解释我看到了什么。 因此、我目前假设这是 Webench 中的"错误"。 请确认。

此致、

Chris Dobler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我向 webench 团队报告了这一事件。    我猜功率损耗计算存在问题。   webench 团队将确认。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的初步评估、David。 Webench 团队是否确认了这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有听到,让我看看。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有听见,让我拥有它们   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian Dobler:

    我们正在进行此修复。 在下一个发布周期中、TI.com 将在五月的最后一周结束前提供此修复程序。 一旦完成、我们将通知您。

    谢谢。此致、

    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parveen:  

    我将此问题重新分配给了 Web 工作台团队。  

    谢谢!

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Tahar:

    谢谢你。 我们正在对其进行研究。

    此致、

    倭马亚尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian Dobler:

    我们已经解决了器件 TPS40305中观察到的 IC 功率损耗突然升高的问题。

    TI.com 现已提供修复程序。

    如有任何疑问、请回复我们。

     

    谢谢。此 致、
    倭马亚尔