请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM7480 主题中讨论的其他器件: LM74910-Q1
大家好
1. LM7480 OVP、如果设计需要将直流输入电压限制为不超过25V。 如果 IC OVP 机制被激活、输出电压将被钳制或关闭。
2.启动 OVP 后,自动恢复会在情况解决后自动回复还是外部电源清零?
3.除了 OVP, IC 还具有哪些保护功能(例如: UVP, OC)
4.如果 LM7480放置在主板前面、汽车的电源输入为+12V、在应用中应该注意什么?