This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480:反向插入保护 IC 调查

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7480, LM74910-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234804/lm7480-reverse-insertion-protection-ic-survey

器件型号:LM7480
主题中讨论的其他器件: LM74910-Q1

大家好

1. LM7480 OVP、如果设计需要将直流输入电压限制为不超过25V。 如果 IC OVP 机制被激活、输出电压将被钳制或关闭。

2.启动 OVP 后,自动恢复会在情况解决后自动回复还是外部电源清零?

3.除了 OVP, IC 还具有哪些保护功能(例如: UVP, OC)

4.如果 LM7480放置在主板前面、汽车的电源输入为+12V、在应用中应该注意什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    感谢您的联系!

    1A) LM7480可配置为 OV 截止或输出钳位模式、如下所示

    2a) 一旦输入电压故障被清除、LM7480就会恢复输出

    3A)  LM7480 提供反极性保护、UV、OV 和反向电流阻断。

    4A) LM7480可用于输入端提供保护、例如浪涌电流限制、反极性保护、UV、OV 和反向电流阻断。 如果还需要过流保护、请考虑 LM74910-Q1

    此致、

    Rakesh