This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B7702-Q1:如果 VSENSE 的电流限值为3V、则它是否会在过流时被钳位回2.4V~2.6V?

Guru**** 2575005 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233518/tps7b7702-q1-if-vsense-is-3v-at-current-limit-will-it-be-clamped-back-to-2-4v-2-6v-when-it-is-over-current

器件型号:TPS7B7702-Q1

我们将 RLIMIT 设置为0.82kΩ Ω、其对应的电流限制为300mA;  

我们设置了 Rsense = 2.2kΩ Ω、Vsens 在电流为300mA 时将为3V。

 ~知道 LDO 不会将其标记为错误状态、Δ V ERR 引脚将保持高电平。 我有两个问题。

:μ A

当 ILOAD 为0~300mA 时、Vsense 在0V 至3V 范围内呈线性。

当 ILOAD 高于300mA 时、它将达到电流限值。 Vsense 将返回到2.4V~2.6V。  我是否理解正确?

Q2:当 Vsense 为2.65V~2.7V 和3V~3.05V 时、这意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您误解了电流检测输出的工作方式。 0V~2.4V 的 VSENSE 范围旨在作为0mA≤ILOAD < ICL 的范围。 其他 VSENSE 范围(即2.4V~2.65V、2.7V~3V、3.05V~3.3V)均为独立的故障状态、不遵循线性关系。 当触发其中一个故障时、VSENSE 会在故障存在时锁存至相应的电压范围。 因此、您在300mA 时将 VSENSE 最大值设置为3V 的做法是不正确使用它的。 您应该调整 RSENSE 的大小、以便所有小于电流限值的负载电流都将导致 VSENSE 小于2.4V。 然后、当达到电流限值时、VSENSE 将直接上升至2.4V~2.65V 范围。 如图19所示。  

     2.65V~2.7V 和3V~3.05V 的范围是 VSENSE 永远不会采用的一种缓冲区域、因此故障区域之间不会出现重叠。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们知道它没有 正确使用。 我们只想知道如果我们将电流为300mA 时的 Vsense 最大值设置为3V、将会发生什么情况。

    如果在本例中负载电流高达299mA、那么 Vsense 是≈3V 还是会恢复到2.4V ~2.65V?

    在 本例中、如果负载电流高达301mA、则 Vsense 是≈3V 还是会恢复到2.4V ~2.65V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这超出了数据表规格、因此我不知道会出现什么行为。 我明天在办公室时可以查看 EVM。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对它进行了测试、它不像您所描述的那样起作用。 当负载电流大约为250mA 时、VSENSE 电压在大约2.56V 时停止上升。 当负载达到电流限制时、VSENSE 电压不会变化、因此除了 ERR 引脚切换之外、没有迹象表明器件已进入电流限制。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!