主题中讨论的其他器件: TPS564257
我将使用 TPSM63606和 TPS564257。
我的客户希望通过软件命令完美地断开 Vout 线路与其负载的连接。
我认为、(机械)电源继电器可以是一种解决方案。
但是、如果我禁用 TPSM63606和 TPS564257 (EN 引脚)、输出阻抗几乎是无限的。 我对吗?
如果正确、我不需要使用继电器。
请让我整理您的意见。
此致、
K.I. Koo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我将使用 TPSM63606和 TPS564257。
我的客户希望通过软件命令完美地断开 Vout 线路与其负载的连接。
我认为、(机械)电源继电器可以是一种解决方案。
但是、如果我禁用 TPSM63606和 TPS564257 (EN 引脚)、输出阻抗几乎是无限的。 我对吗?
如果正确、我不需要使用继电器。
请让我整理您的意见。
此致、
K.I. Koo
是的、输入电压为12V、我将通过控制 EN 引脚来开启或关闭器件。
TI 数据表中介绍的 EN 引脚功能如下所示。
---------------- 信息
EN/SYNC (引脚14)(输入)精密使能输入引脚。 高电平=开启、低电平=关闭。 可连接至 VIN。 精密使能允许将该引脚用作可调节输入电压 UVLO。 它还用作同步输入引脚。 用于将器件开关频率与系统时钟同步。 在外部时钟的上升沿触发。 可以使用电容器将同步信号交流耦合到该引脚。 通过使用一个漏极开路/集电极开路器件将该引脚连接到 AGND、可将该模块关闭。 在该引脚、VIN 和 AGND 之间连接一个外部电阻分压器、以创建外部 UVLO。
----------------
此致、
K.I. Koo
具喜雄
从我们的终端来看、TI 没有任何可测量器件输出阻抗的参数或测试。
如果您希望 VOUT 引脚与下游电路真正断开、最好使用负载开关以实现更稳健的设计。
有关为什么负载开关更可取的更多详细信息、请参阅应用手册(SLVA652)、此处(https://www.ti.com/lit/an/slva652a/slva652a.pdf)。
此致、
吉米